Altivar ad anello chiuso con utilizzo encoder quali sono i vantaggi ?
Attualmente il prodotto uso più generali stico che dispone della possibilità di utilizzare una scheda encoderè l’Altivar 71( anche nella versione LIFT ) .i vantaggi sono legati soprattuttoalle performance a bassa velocità ( anche a zero Hz ), alla precisione di velocità oltre ad un livello di sicurezzasuperiore soprattutto sulle macchine da sollevamento in caso di perdita del carico .
Per rendere il prodotto ad anello chiuso necessita installare una scheda encoder semplicemente inserendola sulla scheda controllo .( fare riferimento al catalogo perscegliere la tipologia di scheda in base al tipo di encoder che verrà utilizzato ) per la programmazionefare riferimento al manuale di programmazione
Ricordiamo che il variatore non è di base un organo di sicurezza , quindi in funzione delle normative valutare l’utilizzo di dispositivi di sicurezza dedicati .