Qual è la differenza tra un dispositivo di protezione differenziale della gamma Acti9 di Tipo A vs Tipo A-SI (Super Immunizzato) ?
La versione di Tipo A Si, denominata come dispositivo “super immunizzato”, trattasi di una personalizzazione generata da Schneider Electric.
I dispositivi differenziali di Tipo si, sono particolarmente adatti all'impiego:
- con reti disturbate ad elevato rischio di scatto su guasto: serie di fulmini, sistemi IT, trasformatori elettronici (ballast), convertitori di frequenza, apparecchi con filtri integrati, PC, ecc.
- protetti contro i rischi di scatto intempestivo su guasto causato da sovratensioni transitorie (fulmini, disturbi della rete, ecc.)
- la protezione differenziale tipo SI offre una maggiore immunità su reti disturbate e negli ambienti con una significativa presenza di agenti corrosivi (es. piscine) o inquinanti di origine atmosferica.
- Tipo AC
Prese a spina (residenziale),
Lampade ad incandescenza o LED,
Carichi elettronici Classe II: asciugacapelli, TV, ecc.
Riscaldamento elettrico, scaldabagno.
- Tipo A
apparecchiature elettroniche Classe I quali lavatrici, lavapiatti, piastre di cottura, asciugatrici, ecc.
- Tipo Selettivo s
- Tipo F-SI
- Tipo B-SI
la protezione in caso di correnti di guasto di tipo continuo sulle reti alimentate da:
regolatori e variatori di velocità,
inverter e caricabatterie (ad esempio quelli utilizzati nel fotovoltaico),
UPS.