TeSys D - Che differenze ci sono tra LC1D6511 e LC1D65A?
Buongiorno,
la taglia dei contattori LC1 D40, D50 e D65 è stata sostituita dalla nuova gamma LC1 D40A, D50A e D65A.
L'evoluzione della gamma è nel tipo di connessione Everlink:
la taglia dei contattori LC1 D40, D50 e D65 è stata sostituita dalla nuova gamma LC1 D40A, D50A e D65A.
L'evoluzione della gamma è nel tipo di connessione Everlink:
- Possibilità di connessione di 2 conduttori di differente sessione
- La molla compensa la deformazione dei conduttori, e la pressione di serraggio è assicurata
- Sicurezza di collegamento grazie alle viti BTR e alla chiave a brugola da 4mm che permette una forza di serraggio elevata (fino a 5 N.m.)