Come possiamo aiutarti oggi?

Qual è la quantità di gas SF6 presente negli interruttori SF1?

Per gli interruttori SF1 Tipo 1 con pressione relativa di riempimento di 0,050MPa, la qtà di gas totale dei 3 poli è di 0,147kg
Per gli interruttori SF1 Tipo 1 con pressione relativa di riempimento di 0,150MPa, la qtà di gas totale dei 3 poli è di 0,231kg

Per gli interruttori SF1 Tipo 2 con pressione relativa di riempimento di 0,200MPa, la qtà di gas totale dei 3 poli è di 0,336kg
Per gli interruttori SF1 Tipo 2 con pressione relativa di riempimento di 0,195MPa, la qtà di gas totale dei 3 poli è di 0,336kg