Come possiamo aiutarti oggi?

PFX - A cosa serve e come posso utilizzare il Transfer Tool?

Il Transfer Tool è un applicativo che permette di effettuare il trasferimento di un progetto dal PC al pannello e/o viceversa. Questo tool viene installato automaticamente al momento dell'installazione di GP Pro-Ex, ma è possibile scaricarlo singolarmente dal sito Pro-face.

Per Trasferire un progetto è necessario effettuare i seguenti passaggi:

- Aprire il Transfer Tool

- Selezionare "Select Project" in alto a destra

- Selezionare il progetto con l'estensione .prx

- Aprire Transfer Settings e assicurarsi che come metodo di trasferimento sia selezionato "USB" (in alternativa può utilizzare la voce LAN ed utilizzare un cavo Ethernet RJ45 collegandolo alla porta Ethernet del pannello) e come Transfer System "Forced"

- Tornare al menù precedente e cliccare Send Project (attaccare il cavetto USB/LAN prima di iniziare il trasferimento)

Dopo questi il passaggi il trasferimento inizierà e al completamento il pannello si riavvierà automaticamente. Se lo si desidera, è possibile anche scaricare il progetto già esistente, utilizzando la voce "Receive Project".

Schneider Electric Italy