Qual è la lunghezza massima dei cavi motore consentita dall'Altivar 320 senza l'utilizzo dell'induttanza motore?
Con Altivar 320, senza l'aggiunta dell'induttanza motore opzionale, è possibile arrivare ad una lunghezza massima dei cavi motore di:
50m per cavi non schermati
25m per cavi schermati
(Queste sono le distanze massime di funzionamento senza considerare i limiti posti dalle normative in merito alla compatibilità elettromagnetica EMC).