E' possibile leggere dei file di testo con Vijeo Designer?
Si. La lettura dei file è possibile tramite le funzioni script TextFile.open, TextFile.readLn e TextFile.close.
Il file da leggere è necessario inserirlo il Ambiente -> File dati -> Testo.
Al capitolo 18.9.1.11 della guida è presente un esempio di utilizzo di queste funzioni.