Come possiamo aiutarti oggi?

Quanti dispositivi posso collegare su una dorsale modbus con protocollo Modbus, ?

Utilizzando il protocollo Modbus si possono connettere fino a 247 slave su un bus seriale comune, questa è la limitazione logica,

ma fisicamente il numero massimo di slave dipende dallo standard hardware utilizzato: ad esempio nella RS485 si possono collegare al massimo 31 dispositivi su una dorsale seriale di 1000 metri, ma inserendo nel bus uno o più ripetitori, si può espandere il numero di dispositivi fino al massimo logico di 247 dispositivi.

Inoltre bisogna considerare sia la gestione del polling, e il tempo totale di risposta degli slave.