Non è disponibile una versione compatibile con Excel a 64 bit del componente aggiuntivo Project DBF. Si consiglia di installare la versione a 32 bit di Excel se si desidera utilizzare il componente aggiuntivo Project DBF.
Se possibile, esegui l'aggiornamento di Citect SCADA alle versioni recenti(da Citect 2016 in avanti) che hanno introdotto la funzionalità della griglia e consentono di modificare i database da tutti i progetti inclusi in un'unica vista, cosa che non puoi fare con il componente aggiuntivo Project DBF. Se si desidera sfruttare la capacità di Excel di copiare o apportare modifiche di massa, si può copiare e incollare da Excel alle griglie di Citect Studio. Quindi è possibile eseguire le funzionalità avanzate in Excel (senza il componente aggiuntivo) e incollarlo di nuovo.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy