Come possiamo aiutarti oggi?

Pro-face: Come si effettua il download del file di progetto da una USB flash drive ad un HMI?

Di seguito riportata la procedura:

Creare i dati di backup:

  1. Aprire il file di progetto (.prx) in GP-Pro EX.
  2. Cliccare su Transfer Project.
  3. Nel Transfer Tool, Cliccare Memory Loader.
  4. Nella finestra Memory Loader, cliccare su Create Backup Data.
  5. I dati di backup dovrebbero essere caricati sulla directory di root della USB flash drive. Inserire la chiavetta USB nel PC. Nella finestra di selezione della cartella, selezionare "USB" e cliccare su Browse.
  6. Scegliere la USB flash drive corretta e cliccare OK.
  7. Cliccare OK nella finestra di selezione della cartella.
  8. Lo stato di avanzamento del processo apparirà sulla finestra del Memory Loader.
  9. Una volta che il Memory Loader avrà completato il processo, rimuovere la USB flash drive dal PC.

Scaricare il file di progetto sull'HMI:

  1. Collegare la USB flash drive all'HMI, ed accedere al menu di offline.
  2. Selezionare CF/USB, e dopo USB_Start.
  3. Il pannello si riavvierà e mostrerà a schermo il display di trasferimento. Apparirà il menu di selezione della lingua, si consiglia di selezionare la lingua Inglese.
  4. Cliccare su Download USB -> Display button.
  5. Nella schermata successiva cliccare il tasto Start, ciò avvierà il processo di download.
  6. Una volta che il processo di download sarà terminato, cliccare due volte il tasto Back, successivamente scollegare la USB flash drive, e cliccare il tasto Exit per far riavviare l'HMI.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: