Come possiamo aiutarti oggi?

Quando EWF (Enhanced Write Filter) è abilitato in un iPC caricato con sistema operativo integrato non possiamo apportare modifiche permanenti in iPC. C'è un modo per escludere alcuni file o cartelle da EWF?

L'Enhanced Write Filter (EWF) Manager riduce al minimo il numero di operazioni di scrittura per aiutare a prolungare la durata del ciclo vitale del pc. Carica dati temporanei (ad esempio, aggiornamenti di sistema e operazioni software) nella RAM e non scrive mai queste informazioni sulla scheda SD. Pertanto, se l'EWF è abilitato, un riavvio dello Smart 15" causerà la sovrascrittura di eventuali modifiche apportate dall'utente al sistema. Onde evitare di compromettere le prestazioni del panel pc e di ridurne il ciclo vita sarebbe consigliato attivare il filtro in questione.

L'unica opzione per salvare le impostazioni e i file di runtime nella scheda SD opzionale se si dispone di EWF abilitato.

Per effettuare qualsiasi modifica nelle impostazioni della scheda SD di Windows o per salvare qualsiasi file nella scheda SD di Windows, si dovrà prima disabilitare EWF. Non è possibile inserire alcuna directory o file in Exception of EWF.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: