E' possibile inserire una stringa contenente degli apici in una query SQL?
Nella sintassi SQL, l’inserimento di una riga in una tabella prevede una formattazione come quella nell’esempio seguente:
INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');
Come si può notare, i valori da attribuire alle varie colonne devono essere racchiusi tra apici e questo diventa problematico quando le stringhe valori devono contenere a loro volta degli apici all’interno, come ad esempio il testo “Quest’anno”.
In questo caso, per inserire la stringa correttamente, sarà necessario scrivere il testo con 2 apici anziché 1 (il secondo verrà considerato come testo da inserire), come ad esempio “Quest’’anno”. La parte VALUES diventerà quindi ad esempio VALUES ('Quest''anno', ecc...);
Pubblicato per: Schneider Electric Italy