Problema:
Si desidera attivare una licenza di prova per PowerChute Network Shutdown.
Prodotto:
PowerChute Network Shutdown v5.1 e superiore
Ambiente:
PowerChute Network Shutdown configurato per:
VMware ESXi con vCenter Server
Dell VxRail
Microsoft Hyper-V, Cercare FAQ di seguito per l'opzione senza licenza. "Come installare e configurare la versione senza licenza di PowerChute Network Shutdown su Hyper-V Server."
Nutanix
Cisco HyperFlex
HPE SimpliVity
Non è necessaria una licenza quando si configura PowerChute con:
Sistema operativo Microsoft Windows, ad esempio, Server 2016, 2019, 2022, Windows 10.
Sistema operativo Linux, ad esempio CentOS, Debian, SuSE, Redhat, Ubuntu.
Host VMware ESXi standalone, Cercare FAQ "Utilizzo della versione senza licenza di PowerChute Network Shutdown per proteggere un host ESXi standalone."
Soluzione:
PowerChute v5.1.0 e versioni successive consentono agli utenti di attivare una licenza di prova durante l'esecuzione dell'installazione guidata. Una licenza di prova abilita tutte le funzionalità di PowerChute per 30 giorni dalla data di attivazione della licenza. Lo scopo della prova è quello di testare PowerChute nell'ambiente virtualizzato o HCI prima di acquistare una licenza.
La licenza di prova può essere attivata una sola volta. Quando il periodo di prova è scaduto, PowerChute diventa privo di licenza. Le funzionalità saranno limitate e l'ambiente non sarà più protetto.
Selezionare il periodo di prova di 30 giorni.
Fare clic su Attiva.
NOTA: Se la versione di prova di 30 giorni è stata attivata in precedenza, non è possibile riattivarla al termine del periodo di prova iniziale di 30 giorni.
Per abilitare la funzionalità completa, è necessario acquistare una licenza che può essere distribuita prima, durante o dopo una licenza di prova. Cercare FAQ "Come cambiare la licenza di PowerChute Network Shutdown da trial a completa?"
Pubblicato per: Schneider Electric Italy