Se leggendo una stringa, via OPC UA, ci si è resi conto del fatto che quest'ultima risulti "sporca", ovvero con caratteri sconosciuti posti in fondo alla stringa, è molto probabile che l'OPC UA Client proprietario o quello in uso, non gestisca la lettura del terminatore stringa NULL (HEX 16#00 in ASCII).
Con un semplice test, si può assumere che se la stringa, da parte di Machine Expert, non viene ripulita in maniera esplicita, essa rimane "sporca" dai caratteri immessi precedentemente:
Se da parte del client OPC UA non viene gestita la lettura del terminatore stringa, il client consuma tutta il contenuto della stringa.
Se non è possibile modificare il funzionamento del client OPC UA, bisogna ripulire la stringa lato server. Per farlo, basti popolare la stringa con i caratteri NULL (16#00).