Per stabilire un collegamento con un controllore della gamma M2XX, programmabili con Machine Expert, è necessario (a livello delle porte TCP/UDP) sbloccare un certo numero di porte TCP/UDP.
Quando questo mi è utile sapere?
Quando, ad esempio, vi è un collegamento da remoto (VPN proprietaria o non), o quando vi sono presenti dei firewall attivi sulla rete o sul PC il quale tenta di collegarsi al PLC della gamma M2XX.
A livello di Machine Expert, nella configurazione della porta ETH interessata, sarà importante decidere quali protocolli tenere attivi o meno.
I protocolli utilizzati per identificare il PLC, stabilire il collegamento da remoto e non, sono i seguenti:
- Protocollo Discovery: Protocollo di rilevamento del dispositivo (se attivo, rilevazione via ETH anche con PC in DHCP);
- Protocollo Machine Expert: Se disattivato, tutte le richieste Machine Expert provenienti da qualsiasi dispositivo vengono rifiutate, incluse quelle provenienti dalla connessione UDP o TCP, Perciò, non è possibile stabilire alcuna connessione via Ethernet da un PC con Ecostruxure Machine Expert, da una destinazione HMI che intende scambiare variabili con questo controller, da un server OPC o da un Controller Assistant;
- Connessione remota (FAST TCP): se disattivo, le richieste Fast TCP da remoto vengono ignorate (solo quelle FAST).
Porte utilizzate PLC M241/M251:
- Machine Expert Protocol:
- UDP: 1740, 1741, 1742, 1743;
- TCP: 1105, 11740 (FAST TCP).
- Machine Expert Discovery:
- UDP: 27126, 27127.
Porte utilizzate PLC M262:
- Machine Expert Protocol:
- UDP: 1740, 1741, 1742, 1743;
- TCP: 11740.
- Machine Expert Discovery:
- UDP: 27126, 27127.