La piattaforma One Digital Grid è live
- La generazione del futuro
Riduci la durata media delle interruzioni fino al 40% con le previsioni meteorologiche.
- Velocità e flessibilità
Riduci il tempo di implementazione delle soluzioni software mission-critical del 60% .
- Dalla complessità al valore del dato
Ogni dato diventa intuizione. Ogni sfida diventa un'opportunità.

Schneider Electric svela il futuro
La piattaforma One Digital Grid rappresenta la nuova generazione di software per la gestione delle reti. Collega gestione energetica, modellazione del rischio climatico, servizio clienti e molto altro, all’interno di un ecosistema sicuro e scalabile che porta affidabilità e sostenibilità nel presente. Guarda il video per vederlo in azione.
Il mondo non aspetterà. Contattaci per scoprire come passare dall'operatività all'ottimizzazione.
Affidabile. Flessibile. Semplice.
La piattaforma One Digital Grid fornisce alle aziende elettriche i mezzi necessari per anticipare i cambiamenti della domanda, adattarsi alle condizioni meteorologiche imprevedibili e alle infrastrutture a prova di futuro, senza ritardi.
Pianificazione della rete e ottimizzazione delle risorse
I nostri strumenti aiutano le aziende di servizi pubblici a progettare e gestire le risorse in modo efficiente per semplificare i flussi di lavoro e garantire l'affidabilità della rete.
Operatività e resilienza della rete
Le nostre funzionalità di virtualizzazione e controllo forniscono informazioni dettagliate e analisi per l'efficienza e la flessibilità della rete.
Flessibilità della rete elettrica e coinvolgimento dei prosumer
Semplifichiamo l'integrazione delle risorse energetiche distribuite (DER) in modo che le aziende elettriche possano creare un ecosistema energetico dinamico.
Quel giorno è oggi Chiarezza - valore del dato
La nostra piattaforma One Digital Grid rivoluziona l'affidabilità, consente flessibilità e trasforma la complessità in chiarezza.