Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230
È stato pubblicato il 29 giugno 2023 il Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 che sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il Nuovo Regolamento Macchine dovrà essere applicato dal 20 gennaio 2027 con nuovi requisiti per le macchine relativi a Cyber Security, Comando Remoto e Intelligenza Artificiale.
Altre novità importanti del regolamento sono relative alle modifiche sostanziali delle macchine e alla documentazione che potrà essere fornita in formato digitale.
> Scarica il testo
Sicurezza Macchine: dalla Direttiva al Nuovo Regolamento, cosa cambia?
Il documento, realizzato da EUROGIP, mette in evidenza le differenze tra la Direttiva Macchine 2006/42/CE ed il Regolamento Macchine 2023/1230. Attraverso dei codici colori si mostrano le novità introdotte dal Nuovo Regolamento facilitando la lettura del testo.
> Scarica il testo
Machine Safety: Sicurezza funzionale e implementazione della Direttiva Macchine
La sicurezza funzionale è parte integrante della progettazione di sistemi di controllo sicuri. Le norme EN 62061 e EN ISO 13849-1 riguardano la sicurezza funzionale dei sistemi di controllo della macchina e utilizzano termini e tecniche leggermente diverse per determinare le prestazioni di un sistema di comando safety
> Scopri di più scarica il white paper
I vantaggi della sicurezza integrata nell’automazione
Quali i fattori che influenzano la scelta dei dispositivi di sicurezza nell’industria di oggi? La Sicurezza Macchine ha subito una forte evoluzione negli ultimi anni e la sicurezza è strettamente legata alle prestazioni delle macchine e all’immagine aziendale. Vi sono molti fattori che influenzano la scelta complessiva in materia di sicurezza nell’automazione industriale, vediamoli insieme…..
> Scopri di più scarica il white paper
Guida alla Sicurezza
La nuova legislazione e le novità normative sulla sicurezza funzionale nell’ambito macchine costituiscono un impegno per l’aggiornamento continuo degli addetti ai lavori. I diversi aspetti che coinvolgono la valutazione e la riduzione dei rischi, la sicurezza intrinseca e funzionale devono essere analizzati dai progettisti della functional safety.
> Scarica la guida applicativa per un corretto approccio alla sicurezza macchine
Direttiva Macchine 2006/42/CE
La Direttiva Macchine si applica alle macchine, alle quasi macchine ed ai componenti di sicurezza. E’ la legge di riferimento europeo destinata ai costruttori, è in vigore dal 2010 e regolamenta l’immissione sul mercato delle macchine
> Scarica il pdf