I servizi di sicurezza gestiti sono i principali artefici del successo della tua attività
Servizi di sicurezza e di rete gestiti efficaci sono cruciali per mantenere la continuità delle infrastrutture critiche e delle operazioni industriali. I nostri servizi di sicurezza gestiti (MSS) racchiudono la sicurezza informatica e le competenze tecnologiche operative, sfruttando le tecnologie leader del settore per la mitigazione delle minacce informatiche. MSS consente agli enti industriali di navigare nel panorama digitale con fiducia.
Come funziona un servizio di sicurezza gestito?
Funzionalità principali dei servizi di sicurezza gestiti
Visibilità delle risorse e gestione delle vulnerabilità
Gestione del controllo di sicurezza
Principali vantaggi dei servizi di sicurezza gestiti
- Creazione rapida di un programma di sicurezza completo
Sfruttamento di risorse umane, processi e procedure preesistenti per soddisfare rapidamente i requisiti di sicurezza interni o esterni.
- Ottimizzazione del ROI degli investimenti nella sicurezza
Riduzione dei falsi allarmi, miglioramento della visibilità e massimizzazione del ROI con il mantenimento e la corretta regolazione dei controlli di sicurezza.
- Incrementa il tuo team di sicurezza OT
Forniamo competenze specialistiche in materia di sicurezza OT per ampliare il team laddove il programma ne ha più bisogno.
Approfondisci la nostra offerta
Guarda una panoramica di come il nostro sistema MSS consente alle organizzazioni di prevenire, rilevare e rispondere alle minacce di sicurezza informatica in continua evoluzione.
Approfondisci la nostra offerta per la sicurezza informatica
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
Che cosa sono i servizi di sicurezza gestiti?
Si tratta di un’ampia gamma di servizi o soluzioni di sicurezza informatica offerta da provider terzi o da quelli dei servizi di sicurezza gestiti (MSSP). Le offerte MSS coprono l’intero spettro della sicurezza informatica, incluso il monitoraggio di base del sistema per soluzioni SOC as a service (SOCaaS) estese che gestiscono le operazioni di sicurezza complete di un cliente.
Che cos’è un provider MSS?
I provider MSS sono entità esperte che in genere offrono servizi gestiti di sicurezza informatica. Supportano le aziende nell’identificazione delle vulnerabilità, nell’implementazione di misure di sicurezza e nell’assicurazione della conformità agli standard e alle normative del settore. Il ruolo dei provider MSS è quello di monitorare attivamente le minacce, rilevarle e quindi rispondere prima che si intensifichino. Questi provider implementano vari controlli per proteggere reti, dati e ambienti a base di tecnologie operative (Operational Technology, OT) tramite servizi come la sicurezza dei servizi IT gestiti e servizi di rete e sicurezza gestiti.
Come funziona l’MSS?
La base dei servizi di sicurezza gestiti è un approccio proattivo alla sicurezza informatica, in cui i provider di servizi monitorano e gestiscono i sistemi di sicurezza per conto dei loro clienti. Questo processo inizia con la valutazione della posizione di sicurezza esistente del cliente e delle esigenze dell’infrastruttura. Sulla base di un piano concordato, i principali esperti di sicurezza lavorano allo sviluppo di una strategia di sicurezza personalizzata che sia in linea con i requisiti specifici dell’azienda. Il quadro di sicurezza stabilito aiuta i provider di servizi di sicurezza gestiti a monitorare le minacce e a condurre analisi ininterrotte del traffico di rete per identificare le anomalie che possono indicare una violazione della sicurezza. Se vengono rilevate potenziali minacce, gli esperti stabiliscono protocolli di risposta agli incidenti, garantendo che possano neutralizzare rapidamente i rischi prima che abbiano un impatto sull’organizzazione.