Partner tecnologico affidabile per il settore sanitario
La tua missione è fornire un'assistenza straordinaria. Il nostro obiettivo è aiutarti a farlo con una maggiore efficienza e sostenibilità, minori costi operativi e resilienza a lungo termine. Man mano che l'infrastruttura diventa obsoleta e aumenta la domanda, la tecnologia offre un potente passo avanti. Siamo qui per aiutarti a prendere decisioni sicure e informate che supportino i tuoi team e le persone di cui si prendono cura.
Soluzioni digitali per il settore sanitario: offerta di risparmio, sicurezza e sostenibilità
Concentrati sul funzionamento, sempre
Nell'ospedale, l'affidabilità energetica non è un lusso, ma un'ancora di salvezza. Ecco perché i sistemi di gestione dell'energia sono essenziali. Forniscono informazioni in tempo reale sull'infrastruttura elettrica, aiutandoti a individuare precocemente i guasti, ridurre i rischi di archi elettrici e prevenire le interruzioni prima che si verifichino.
Previeni i problemi delle apparecchiature
Quando i sistemi critici sono compromessi, l'assistenza ai pazienti è a rischio. Ecco perché la manutenzione in tempo reale basata sui dati è essenziale. Con il monitoraggio ininterrotto delle risorse più importanti, è possibile prevenire i guasti, prolungare la durata delle risorse e garantire il funzionamento regolare delle operazioni: HVAC, IT e alimentazione.
E se le camere dei pazienti potessero fare di più?
E se le camere dei pazienti non fossero solo spazi, ma ambienti intelligenti e reattivi che migliorano il comfort, la privacy e il controllo di ogni paziente? Con soluzioni per ambienti connessi che si integrano con i sistemi di cliniche e infrastrutture, questa visione diventa realtà. I pazienti sono più soddisfatti e più autonomi, mentre i team di assistenza beneficiano di flussi di lavoro semplificati e oneri amministrativi ridotti.

Pronti per oggi, flessibili per il futuro
L'alimentazione delle strutture sanitarie non si limita a tenere l'illuminazione accesa, ma richiede un utilizzo dell'energia più intelligente, più pulito e più flessibile. Scopri in che modo la congregazione religiosa delle Figlie di Maria ha trasformato la propria strategia energetica e cosa potrebbe significare per la tua struttura.
Ti stai chiedendo come gli altri stanno aggiornando le loro strutture? Scopri in che modo i fornitori del settore sanitario stanno migliorando l'efficienza, la resilienza e la soddisfazione dei pazienti con le soluzioni digitali ed elettriche.

Approfondimenti nel settore sanitario
Domande frequenti: come alimentare un ospedale interamente elettrico e digitale
Che cos'è un ospedale interamente elettrico e perché è importante?
L'infrastruttura sanitaria elettrificata si riferisce al processo di transizione delle strutture sanitarie, per cui le attività sono alimentate dall'elettricità invece dei combustibili fossili. Si tratta della sostituzione di tecnologie come le caldaie a gas e i generatori alimentati da combustibili fossili con alternative alimentate elettricamente, come le pompe di calore e i veicoli elettrici. L'elettrificazione dell'infrastruttura ospedaliera aumenta la resilienza e l'affidabilità energetica, riduce i costi operativi e consente la realizzazione di ambienti più salubri per condizioni di lavoro più sicure.
In che modo la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria migliora le attività ospedaliere?
La digitalizzazione delle strutture sanitarie consente di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati. Con l'infrastruttura sanitaria digitale, i gemelli elettrici digitali e la tecnologia ospedaliera intelligente, gli ospedali possono migliorare l'erogazione delle cure, ridurre i costi e aumentare la resilienza.
Quali tecnologie supportano questo modello ospedaliero interamente elettrico e digitale?
Le tecnologie includono sistemi di automazione degli edifici, soluzioni per microgrid, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e digital twin. Queste innovazioni aiutano gli ospedali a svolgere l'attività a un livello tecnologico superiore, supportando al tempo stesso la trasformazione digitale nel settore sanitario.
In che modo Schneider Electric sostiene la trasformazione dell'ospedale interamente elettrico?
Schneider Electric fornisce soluzioni integrate per la digitalizzazione e l'elettrificazione del settore sanitario, aiutando gli ospedali a diventare più efficienti, resilienti, sostenibili e incentrati sull'assistenza tramite il ricorso alla tecnologia digitale all'avanguardia e all'innovazione energetica.
Grazie a decenni di esperienza nel supporto di oltre 6.500 organizzazioni sanitarie in oltre 50 Paesi, Schneider Electric è orgogliosa di essere un partner di fiducia in questo percorso, offrendo:
- Profonda esperienza nel settore sanitario, basata su un portafoglio globale di progetti, dalle cliniche locali ai principali campus medici.
- Conoscenze trasversali nei settori dell'energia, dell'alimentazione, dell'automazione degli edifici, della sicurezza e dell'IT, con la capacità unica di collegare i sistemi infrastrutturali alle attività cliniche, colmando il divario tra IT e OT.
- Soluzioni collaudate per infrastrutture interamente elettriche che sostituiscono i sistemi basati sui combustibili fossili con alternative pulite, efficienti e resilienti.
- Un potente ecosistema software che supporta l'intero ciclo di vita dell'ospedale, dalla progettazione e costruzione alle attività quotidiane e all'ottimizzazione a lungo termine.