Movimentazione intelligente dei materiali
Sistemi di trasporto industriale automatizzati
Scopri come la nostra piattaforma Internet of Things (IoT) aiuta gli Original Equipment Manufacturers (OEM) e i magazzini a passare a una movimentazione dei materiali efficiente e sostenibile.
Sistemi di trasporto e convogliamento innovativi e sostenibili
L'urbanizzazione e l’e-commerce richiedono sistemi di trasporto e convogliamento resistenti e intelligenti Aiutiamo gli OEM a digitalizzare e automatizzare per ridurre tempi di progettazione, costi ed energia, aumentando al contempo l’efficienza.
EcoStruxure™ per i sistemi di trasporto e convogliamento intelligenti
Logistica e stoccaggio
Massimizzare la produzione, ridurre i tempi di inattività e risparmiare energia. La nostra tecnologia ottimizza: Trasporto su nastro, stoccaggio, preparazione ordini, smistamento pallet e monitoraggio del sistema con report consolidati.
Distribuzione dei pacchi e servizi postali
Automatizza la movimentazione dei pacchi per ottenere prestazioni elevate e risparmio energetico. Ottimizziamo: sistemi di trasporto e convogliamento, sistemi di singolarizzazione, sistemi di identificazione e pesatura, sistemi di smistamento ad alta velocità, carico/scarico camion, monitoraggio e reportistica.
Movimentazione bagagli
Trasforma il tuo sistema di movimentazione dei pacchi per ottenere migliori prestazioni ed efficienza energetica. Supportiamo: sistemi di trasporto e convogliamento, sistemi di singolarizzazione, sistemi di identificazione e pesatura, sistemi di smistamento ad alta velocità, carico/scarico camion, monitoraggio e reportistica.
Produzione
I sistemi di trasporto e convogliamento sono fondamentali per una produzione efficiente. Che si tratti di un ammodernamento o di una nuova installazione, le nostre soluzioni supportano i sistemi di trasporto e convogliamento, il monitoraggio dei sistemi e la reportistica consolidata.
Materiale sfuso
I nastri trasportatori per l’estrazione mineraria presentano sfide ingegneristiche e di manutenzione. I nostri sistemi integrati connettono: sistemi di trasporto sopraelevato, sistemi di alimentazione, sistemi di accumulo e stoccaggio, monitoraggio dei sistemi e reportistica consolidata.
Scopri gli strumenti per le macchine destinate alla movimentazione dei materiali.

Come gli UPS migliorano l’efficienza e la continuità operativa con EcoStruxure
Schneider Electric collabora con UPS per offrire un'automazione avanzata. Scopri come EcoStruxure ha aiutato la struttura Smart Hub di UPS a migliorare l’efficienza e a gestire fino a 104.000 pacchi all’ora grazie a tecnologie IoT e sistemi intelligenti.
Approfondimenti su logistica e sistemi di trasporto e convogliamento
Potrebbero interessarti anche:
Programma di partnership
Accedi a mySchneider
Accedi a strumenti e risorse digitali per far crescere e distinguere la tua attività.
Cosa si intende per movimentazione dei materiali?
Con “movimentazione dei materiali” si intendono le attività di spostamento, stoccaggio, controllo e protezione dei materiali durante le fasi di produzione, immagazzinamento e distribuzione. Include attività come il trasporto interno, il controllo qualità, lo stoccaggio e il picking. Una movimentazione efficace dei materiali contribuisce a mantenere una linea di produzione efficiente e affidabile.
Che cos’è un sistema di trasporto e convogliamento?
Un sistema di trasporto e convogliamento è una soluzione di movimentazione meccanica utilizzata per spostare in modo efficiente i materiali da una posizione all'altra all'interno di una struttura. È generalmente composto da nastri, rulli o catene che trasportano i materiali attraverso i processi di produzione, stoccaggio o distribuzione, riducendo il lavoro manuale e migliorando la produttività.
Che cos’è un sistema di movimentazione dei materiali?
Un sistema di movimentazione dei materiali è un insieme integrato di apparecchiature e processi progettati per spostare, stoccare, controllare e proteggere i materiali durante le fasi di produzione, immagazzinamento e distribuzione. Include strumenti come nastri trasportatori, sistemi di stoccaggio automatizzati e carrelli elevatori, per migliorare l’efficienza, ridurre il lavoro manuale e garantire un flusso produttivo continuo.