このページでは、PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1, v4.x, v5.xで、
[Virtual Machine Startup], [vApp Startup]の設定値がNetwork Management Cardの
Power Off Delay時間に反映される動作について説明しています。
【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.x
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x
【環境】
サポート対象バージョンのVMware ESXi
【概要】
PowerChute Network Shutdownで設定した [ Virtual Machine Startup ], [ vAPP Startup ] の [ Duration ] 値により、
Network Management Cardで設定した [ Power Off Delay ] の値が自動調整されます。
Virtual Machine/vApp Startupが進行中にクリティカルイベントが発生した場合、
PowerChute Network Shutdownはシャットダウンシーケンスの開始前にVirtual Machine/vApp Startup遅延時間の間待機します。
この場合、仮想マシン(VM)が不適切にパワーオフしないことを考慮してこのような仕様としています。
PowerChute Network Shutdown設定のVM Shutdown Duration, vApp Shutdown Duration, VM Startup Duration,
vApp Startup Duration等の設定時間が長い場合、バッテリー残量を使い果たす可能性があるため、注意して設定してください。
【Power Off Delay計算方法】
以下のようにPower Off Delayが計算されます。
- コマンドファイル実行時間
- [ Virtual Machine Shutdown/Startup ] > [ Duration ] の項目
- [ vApp Shutdown/Startup ] > [ Duration ] の項目
- [ vCenter Server VM Shutdown Duration ] の項目
- 70秒(PowerChuteクライアントOSシャットダウン用の固定値)
上記、1〜5を全て合計し、分単位に換算し、秒単位の端数を分単位に切り上げたものが、
Network Management Cardの [ Power off Delay ] の最小値となります。
公開先: Schneider Electric 日本