シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Business Edition for Windows v10.0から10.0.2へのサイレントアップデートの実施方法

PowerChute Business Edition for Windows v10.0 から v10.0.2 へのサイレントアップデートを行う手順について説明しています。
サイレントアップデートは、サイレントインストールと同様に入力を求めるプロンプトは表示されずにv10.0.2へアップデートが可能です。
(サイレントインストールの手順については、PowerChute Business Editionのインストールガイドを参照してください。)


【対象バージョン】
PowerChute Business Edition for Windows v10.0
PowerChute Business Edition for Windows v10.0.2


【実施方法】

手順 1 : サイレントアップデートのアンサーファイル(setup.iss)を作成する

1-1.  対象のコンピューターにAdministratorでログインし、PowerChute Business Edition v10.0 がインストールされており、
正常にUPSと通信確立していることを確認します。
1-2.  ディスクにローカルフォルダーを作成し(C:\agentなど)、ダウンロードしたv10.0.2のファイルをコピーします。
1-3.  Windowsのスタートボタンを選択し、コマンドプロンプトを開きます。
(コマンドプロンプトはファイル名を指定して " cmd "と入力して実行することでも起動可能です)
1-4.  コマンドプロンプトに次のように入力します:
< v10.0.2のパス >  pcbesetup.exe -r -f1c:\Users\Administrator\Desktop\setup.iss
→ インストールセットアップ画面が起動され、その入力内容は上記パス内のアンサーファイル(setup.iss)に記録されます。


手順 2 : サイレントアップデートを実行する

2-1. アップデートを行う対象のコンピューターにAdministratorでログインし、
PowerChute Business Edition v10.0 がインストールされており、正常にUPSと通信確立していることを確認します。
2-2.  ディスクにローカルフォルダーを作成し(C:\agentなど)、 ダウンロードしたv10.0.2のファイルをコピーします。
2-3.  上記手順1で作成したアンサーファイル(setup.iss)も同様にコピーします。
2-4.  Windowsのスタートボタンを選択し、コマンドプロンプトを開きます。
2-5.  コマンドプロンプトに次のように入力します:
<v10.0.2のパス>pcbesetup.exe -s -f1c:\Users\Administrator\Desktop\setup.iss
→ オプション-f1の後に、手順1で作成したアンサーファイルをコピーしたパスを入力してください。
2-6.  バックグラウンドでアップデートプロセスが実行されます
*このプロセスには数分かかる場合があります。マシンの再起動や、ログオフは行わないでください。
2-7.  ブラウザーを起動し、PowerChuteにログインし、バージョン情報 > 製品バージョンが
” PowerChute Business Edition エージェントバージョン 10.0.2.401 ” になっていることを確認します。


Version infortmation

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: