シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Pro-face connect/ Pro-face Connect Site Managerのインストール時に「VCRUNTIME140.dllが見つかりません」というエラーが表示される場合があります。
1.問題
Pro-face Connect Site-Manager をIPCにインストールすると、VCRUNTIME140.dll が見つかりませんというエラーが表示される場合があります。

Error Message

2.回答
マイクロソフト社のVisual Studio 2015 用 Visual C++ 再頒布可能パッケージ(x86)をインストールします。Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015のウェブサイトを参照し、ガイダンスに従ってvc_redist.x86.exeを取得しインストールを行ってください。
インストール後は再起動を行い、Pro-face Connect Site-ManagerをIPCにインストールします。

3.製品ライン
Software : Pro-face Connect Site-Manager
Hardware: PS5000シリーズ、SP5000シリーズオープンボックス

4.環境
Win7 Ultimate (64ビット)
WES7(32/64ビット)
Win8.1 Industry(64ビット)
Win10 IoT Enterprise (64ビット)