| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF>FULL>FLt->EtF- | EtF | 外部異常割り当て | nO:無効 L1H~L4H:LI1~LI4 割り当て (Highの時に1や真(TRUE)) L1L~L4L:LI1~LI4 割り当て (Lowの時に1や真(TRUE)) | nO | P.97 |
[EtF] が割り当てられたデジタル入力端子が1や真となった場合に「EPF1」エラーが発生しトリップします。
[EtF] が割り当てられたデジタル入力端子に対して外部異常を検出するための配線が行われていないかご確認ください。
特に配線されていない場合は設定のみ行われている状態となりますので、デジタル入力端子への割り当ての解除をご検討ください。
外部異常が解消される([EtF] が割り当てられたデジタル入力端子が0や偽となる)と以下方法にて「EPF1」エラーを解除することが出来ます。
LIx アクティブhigh の場合 (LIxのxは デジタル入力端子LI1~LI4)
・本体の再起動
・[rsF](異常リセット)で設定した端子をON
・[Atr](自動再起動)を[YES]に設定
LIx アクティブlow の場合 (LIxのxは デジタル入力端子LI1~LI4)
・[rsF](異常リセット)で設定した端子をON
・[Atr](自動再起動)を[YES]に設定
※本体の再起動では解除できません(本挙動はATV12シリーズ特有となり、ATV320シリーズ, ATV212シリーズ, ATV600シリーズ, ATV900シリーズでは該当しません)
対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル
公開先: Schneider Electric 日本