シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
シグナリング製品/ LRMZシリーズの動作異常時に何を確認すればいいですか?

【対象機種】
LRMZ-12
LRMZ-24
LRMZ-48
LRMZ-100
LRMZ-200
LRMZE-12/24

発生している症状から該当項目についてご確認をお願い致します。
製品を交換してみて症状が改善するかどうか、動作異常製品単品に電圧供給を行っても症状が発生する否かも確認ください。

【発生している症状】
(A). 点灯も回転もしない
(B). 点灯のみしない
(C). 回転のみしない

【A.点灯も回転もしない】
・製品に正しく電圧供給されていない可能性があります。

(1). 供給電圧が正しいか確認してください。
(製品の配線部でテスターなどを用いて電圧測定していただくことを推奨します。)
⇒電源器が正しい電圧設定となっているか、電力容量が足りているかなど確認してください。

(2).配線部で接触不良が発生していないか確認してください。
(特に端子加工などをされている場合は加工不良などが発生していないか確認してください。)
⇒配線部で接触不良が確認できた場合、端子を再度加工するなどの対処をしてください。

上記で改善しない場合は製品故障の可能性があります。

【B.点灯のみしない】
製品故障の可能性があります。

【C.回転のみしない】
・機械的に回転が阻害されている可能性があります。

(1).ギアに異物が付着していないか確認してください。
⇒ピンセットなどで異物除去して再度、通電して動作するかを確認してください。

(2).ギアを軽く手で回して回転が重い、引っ掛かりがないか確認してください。
⇒強い衝撃により、モータの軸がズレるなど機械的に製品が故障している可能性があります。

・供給電圧が低い可能性があります。
(当該製品はモータよりLEDの方が低電圧で駆動しています。そのため印加電圧が低い場合にはLEDのみが点灯する事があります)

(1).供給電圧が正しいか確認してください。
(製品の配線部でテスターなどを用いて電圧測定していただくことを推奨します。)
⇒電源器が正しい電圧設定となっているか、電力容量が足りているかなど確認してください。

上記で改善しない場合は製品故障の可能性があります。