本日はどのようなご用件でしょうか?

APC Switched PDU 使用開始時の注意事項 初回導入時の出力開始方法

2023年より出荷されるラックマウントPDUのうち、
一部Switched PDUでは順次、製品に添付されている注意事項のとおり、
初期状態では各アウトレットは出力オフの状態に設定されております。


【注意事項】
・ 出荷時の初期状態は各アウトレットが出力オフの状態に設定されています
PDUに入力電源が来ても自動で出力を開始しません
・ 使用開始にあたり、ネットワークでSwitched PDUにアクセスして
Heater Confimationに同意のうえで使用を開始してください
・ 初回使用時は手動操作でアウトレットをオンにして使用してください。

本案内は製品に添付されております。
同様のドキュメントは本コンテンツよりダウンロード可能です。

[仕様変更理由]
電気用品安全法に基づき、火災を起こす可能性がある危険源 (電気ストーブ・電熱器など)を
無人状態で遠隔操作しないことをご使用開始時に同意いただく必要があり、
出力オフの初期設定で出荷しております。

ウェブユーザーインターフェース (Web UI)からSwitched PDUにアクセスし、
Heater Confimationに同意のうえで、ご使用を開始してください。
この仕様変更は、2023年より順次適用されております。

【対象製品】
Switched PDU
製品型番 : AP7902BJ, AP8930J
対象ファームウェアバージョン : AOS (APC OS):  v1.5.1.1以降


【対処方法】
Webブラウザーから対象製品に搭載するNetwork Management Cardへアクセスし
初期設定をすることで出力が開始します。

以下手順を実施してください。

【手順】
● ネットワーク設定

1. ユーザーガイド もしくは下記のURLの手順 に従って、ラックマウントPDU(以下rPDU) のネットワーク設定をします。
Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J) 付属シリアルケーブルによるIPアドレス設定方法


● rPDUのWebユーザーインターフェース(Web UI)へアクセスする

2. 対象のrPDUとお客様のPCをネットワークケーブルで接続のうえWebブラウザーを起動し、IP アドレスを入力します。
デフォルトでhttp は無効となっていますので、https で入力してください。

https
図1. WebブラウザーでIPアドレス入力

3. Network Management Cardのログイン画面にUser name, password を入力して [Log On] をクリックします。
日本語表示: ユーザー名, パスワードを入力して [ログオン] をクリックします。

Logon
図2. ログオン画面

4. Configuration Summary の画面が表示されますので、[Home] タブをクリックします。
日本語表示: [ホーム] タブをクリックします。

Home click
図3. Network Management Cardの画面


● Heater Confirmationを確認する

5. Heater Confirmation の画面が表示されます。
Heater Confirmationの内容をよくお読みいただき、ページの下部で "[Agree] 接続していない" をクリックしたのちに、
以下2通りの方法により各アウトレットからの出力を制御できる状態になります。
なお、Heater Confirmation で "[Disagree] 接続している" を選択した場合、各アウトレットの出力はOFF のままです。
再度、[Home] タブをクリックしていただくと ”Heater Confirmation” が再表示されますので "[Agree] 接続していない" を選択いただけます。

・一旦入力プラグを抜き、再度電源を投入する(すべてのOutlet が出力開始します)
・Web UI からOutlet をON に設定する

なお、”Web UI からOutlet をON に設定する” についての詳細は以下手順6以降をご確認ください。

Heater conf.
図4. Heater Confirmation画面


● Network Management CardのWeb UI からOutlet をON に設定する

6. Network Management CardのWeb UIより、[Control] ▼ [RPDU] > Outlet を選択します。
日本語表示: [管理] ▼ [RPDU] > 出力 を選択します。

Control
図5. アウトレット操作



7. 出力が必要なOutlet にチェックを入れてページ下部の [Next>>] をクリックします。
日本語表示: 出力が必要なOutlet にチェックを入れてページ下部の [次へ>>] をクリックします。
なお、下図では Control Actionは ”On immediate” となり、すべてのOutlet を即座にON にする方法となります。

Outlet on
図6. Outlet Control画面






8. つぎに、下図の確認画面が表示され [Apply] をクリックすると Outlet から出力を開始します。
日本語表示: [適用] をクリックするとOutlet から出力を開始します。

Outlet conf.
図7. 設定反映

手順は以上です。

Schneider Electric 日本

添付
Q22RP264-0 日本モデルSwitched PDU 使用前の設定について.pdf [206.92 KB]