シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
インバーター/ ATV630,930 本体にあるLEDの[NET]は何を示していますか?

ATV630には4つ、ATV930には2つのNET LEDがあります。
・ATV630シリーズ
ATV630_1

・ATV930シリーズ
ATV930_1

これらのLEDはオプションの通信モジュールを追加した時に、その状態を示します。
追加した通信モジュールにより表示の意味合いが異なるためそれぞれのマニュアルをご参照ください。

例1:ATV630 + VW3A3720(EthernetIP Modbus TCP)
ATV630_2

例2:ATV930 + VW3A3608(CANopen Manual)
ATV930_2