PowerChute Business Editionの警告イベント "過電圧状態頻発" の概要 および 対処方法を説明します。
【対象製品】
下記のUPSで使用している場合に、本イベントが発生することがあります。
ラインインタラクティブ方式のUPS
・Smart-UPS LCD SMTシリーズ
・Smart-UPS X SMXシリーズ
【概要】
ラインインタラクティブ方式のUPSの機能のAVR Trimによる過電圧に対する電圧調整 (降圧) が、
過去24時間内に5回以上、または過去一週間以内に15回以上に行われた際に本イベントが表示されます。
* AVR Trimとは
ラインインタラクティブ方式のUPSに標準搭載している自動電圧調整(AVR)機能のうち、
ご使用の環境で商用電源の電圧がUPSに設定された、切り替え電圧上限を超えた場合に作動し、
UPSにつながっている負荷機器に対して電圧を下げて供給します。
切り替え電圧上限で設定されている値はメニューの [UPS名] - [UPS設定] の 電源設定の項目で確認, 変更できます。
【動作】
ご使用環境のUPSの入力電源が原因によるAVR機能の作動と解除が繰り替えが発生している状態を警告するメッセージで、
PowerChute Business Edition上のステータスとして表示されます。
本イベントによってPowerChute Business EditionでのOSシャットダウンなど実行することはありません。
【要因】
切り替え電圧上限を超えてAVR Trimの作動、その後に入力電圧が下がり解消の動作が
短期間に何度も繰り返されていることで、この過電圧状態頻発のイベントが表示されています。
自動電圧調整(AVR)機能は、一日に何度も切り替えが発生する状況が続くと、
想定した期待寿命より早くUPSが故障する原因になります。
UPSと同じ入力電源にレーザープリンターや複合機、大電流が流れる機器がつながっていることによる
入力電源の電圧低下や、設備での波形乱れなどによって切り替え電圧上限 (しきい値) の電圧値付近で
電圧が高い環境下においても、頻繁に電圧が下がる状況が発生していると考えられます。
【対処方法】
UPSに供給されている入力電圧の品質を改善する必要があります。
AVR Trimは、UPSの入力電源の電圧が高い場合に電圧を補正して下げる機能です。
本機能の作動自体は問題ありませんが、作動と解除の動作が頻発する場合には
ご使用環境の電源の乱れが多発していることが考えられることから、
AVR Trimが発生している時間帯などから電圧が変動する原因がないか確認をしてください。
UPSの入力電源がOAタップから取っている場合や、複合機などと同じコンセントから取っている場合には
入力コンセントを単独でとってください。
原因がわからない場合には、” 切り替え電圧上限 ” および ” 電力品質感度 ” の設定で
AVR Trimの作動頻度が軽減されるか確認してください。
[設定値変更方法]
PowerChute Business EditionのWebユーザーインターフェイスへアクセスし、
メニューバーの一番左にある [ UPS名 ] - [ UPS設定 ] を選択し、
" 電源設定 " の ” 切り替え電圧上限 ” ならびに ” 電力品質感度 ” の項目で変更してください。
詳しくは Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のAVR Trim/AVR Boost機能について をご参照ください。
【参考】
AVR Trimは、UPSの入力電圧が108V (デフォルト設定の場合) を超えたことで作動します。
公開先: Schneider Electric 日本