| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF>F--- | F111 | デジタル入力 F端子 割り当て | 0~73 ※添付参照 | 2:正転 | P.100 |
| F112 | デジタル入力 R端子 割り当て | 6:PS1 | |||
| F113 | デジタル入力 RES端子 割り当て | 10:リセット | |||
| F109 | VIA端子 アナログ/デジタル設定 | 0:アナログ入力 1:デジタル入力(シンク) 2:デジタル入力(ソース) | 0:アナログ入力 | ||
| F118 | デジタル入力 VIA端子 割り当て | 0~73 ※添付参照 | 7:PS2 |
デジタル入力端子またはVIA端子(デジタル入力設定)に「11 or 45:外部異常」を割り当て、その端子を有効にすることで出力できます。
設定・使用方法
1. デジタル入力端子(F, R, RES端子)またはVIA端子(デジタル入力設定)のいずれかを「11」に設定します。
2. 設定した端子をONするとエラー「E」にてインバーターがトリップし停止します。
補足:
デジタル入力端子(F, R, RES端子)またはVIA端子(デジタル入力設定)のいずれかに「11」を設定した場合、設定した端子は「A接点」として動作します。
「B接点」動作をご希望の場合は、「11」ではなく「45」を設定ください。
上記手順にて出力した異常を解除後、リセットする方法については以下FAQをご参照ください。
ATV212シリーズ/ 異常をリセットするにはどうすればいいですか?
対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual