ATV930シリーズと弊社のタッチパネル(GP-Pro EX)の接続について以下に記します。
○ATV930について
1.通信に関して以下の設定をしてください。
パラメーターの場所:[Communication] COM- => [Comm parameters] CMP- => [Embd Eth Config] EtE-
・[IP mode Ether. Embd ] IM00 => 固定のIPアドレスをご使用される場合は[Fixed]MAnUをご選択ください。
・[IP address] IC01, IC02, IC03, IC04
・[Mask] IM01, IM02, IM03, IM04
・[Gateway] IG01, IG02, IG03, IG04
2.接続機器から運転制御をする場合は[Ref Freq 1 Config] FR1を[Embedded Ethernet] ETHにしてください。
○LT4301(GP-Pro EX)について
1.接続機器設定を設定してください。
メーカー:ODVA(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)
シリーズ:EtherNet/IP Explicit Messaging
ポート:TCP
2.個別機器設定を設定してください。
IPアドレスの設定と 「Enable Implicit Messaging」にチェックを入れてください。
・IPアドレスは通信するインバーターのそれを入力してください。
・「Enable Implicit Messaging」にて設定するUSRアドレスは通信開始に必要なのでご注意ください。
「Implicit Messaging」タブにてInpt/OutputのAddress設定を行ってください。
インバーターと通信するアドレスCommunication Scnannerとして機能します。
○動作させる時には
Control Wordに1を入力もしくはBit0をONすることによりインバーターと通信を開始します。
InputのUSRアドレスにOutput1~32が順番に入ります。
OutputのUSRアドレスにInput1~32が順番に入ります。
初期設定ではCMD,LFRD,ETA,RFRDが設定されていますが変更したり、開いているアドレスに機能を追加できます。
その操作にはPC上の編集ソフト「SoMove」にて行うことが可能です。
機能については通信パラメーター「ATV600_Communication_parameters_EAV64332」をご参照ください。