シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Serial Shutdown for Business 使用ポートとプロトコル

PowerChute Serial Shutdown for Businessで使用しているポートとプロトコルは以下の通りです。


● 使用するポートとプロトコル

ポートtextポートプロトコル 用途
任意
(Console)
<->6547
(Agent)
TCP エージェントアクセス (Webブラウザー使用)  *SSL

* PowerChute Serial ShutdownのWebユーザーインターフェイス (Web UI)に対して、
WebブラウザーでのSSL通信で直接ローカルマシン、もしくはリモートでアクセスして状態・設定確認, 変更します。
対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox



[機能]
任意で以下の機能を使用できます

・メール通知
SMTP: ポート番号は最大5桁で、25, 465, 587, 5000-32768 の任意の番号に設定できます。
ポート番号を入力しない場合にはデフォルトの25を使用します。

・SNMP設定
SNMPv1, SNMPv3 Trap, Get, Setをサポートしています。