下記のシステム変数を使うことで可能です。
[システム変数名]
#H_Alarm_Trigger
[説明]
アラーム履歴に登録したアラームが発生した場合にONになるシステム変数です。
アラーム発生により、画面切り替えやデータ収集等、何らかの処理を行いたい場合に、
アラーム発生のトリガとして利用できます。
このシステム変数は任意にON/OFFできます。
このシステム変数は一度ONになると、任意にOFFにしない限り、
表示器の電源をOFFするまでONし続けます。
GP-Pro EX リファレンスマニュアル 「A.2.2.1 ビット型 - #Hシステム変数」
公開先: Schneider Electric 日本