シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
STC6000シリーズ/ TM3モジュールは何台接続できますか?

使用するIOドライバやリモートI/Oユニット(TM3XTRA1,TM3XREC1)の有無により異なります。

(1)EXMドライバの場合
(2)TM3ドライバの場合


(1)EXMドライバの場合
最大接続台数:3台
背面取付時の最大接続台数:2台
制限事項:
・EXMドライバでTM3DM24Rを使用する場合は最大1台となり他のモジュールは接続できません

image01
image02


(2)TM3ドライバの場合(GP-Pro EX V4.09.550以上で対応) ​​​​​​​
最大接続台数:8台
背面取付時の最大接続台数:2台​​​​​​​

image03
image04