グラフィック表示器 (1)、ケーブル (2)、メス/メス RJ45アダプタ (3) を合わせて使用することでインバーター本体から離れた場所で使用が可能です。
・グラフィック表示器 型式:VW3A1101
・ケーブル 型式は長さにより異なります。
- VW3A1104R10 :1m
- VW3A1104R30 :3m
- VW3A1104R50 :5m
- VW3A1104R100:10m
・メス/メス RJ45アダプタ 型式:VW3A1105
対象機種:ATV320シリーズ、ATV212シリーズ