| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF | Pt | モーター制御タイプ | 0:V/F制御(定トルク) 1:可変トルク 2:V/F制御 + 自動トルクブースト 3:センサレスベクトル制御 4:省エネ制御 5:使用不可(予約済み) 6:PM制御(永久磁石モーター) | 1:可変トルク制御 | P.61 or P.71 |
| Ub | (手動)トルクブースト | 0.0~30.0% | ドライブ定格による ※P.199参照 | P.73 | |
| AUF>F--- | F402 | 自動トルクブースト | P.79, P.84 or P.162 |
低速(始動)時でトルクが不足した場合のパラメーターとして [Ub] があり、他社でも「トルクブースト」と呼ばれることのある機能になります。
[Ub] の値が大きすぎるとモーターが起動しない(ロックされる)または電流制限モードになってしまうなどの問題が発生する場合がありますので、
少しずつ様子を見ながら値を増加させることで低速運転時のトルクを最適化させます。
[Ub] はモーター制御タイプ[Pt] が 0または1 の設定の場合に適用されます。
2~6 の設定の場合、自動トルクブースト [F402] が有効となります。
対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual
公開先: Schneider Electric 日本