シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
ATV12シリーズ/ モータからの磁気騒音(モーターノイズ)を下げることはできますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>drC-SFrスイッチング周波数2~16kHz4kHzP.56
nrdノイズ低減nO:固定周波数
YES:ランダム変調周波数
nO

DIAL


以下、パラメーターの変更をお試しください。

● スイッチング周波数[SFr] を上げる
これにより、インバータ出力の電流波形が正弦波により近づく結果、モーターからの磁気騒音(モーターノイズ)も低下する可能性があります。

注意点:
インバーターから発生する熱やノイズが増加する可能性があります。
参考:ATV12シリーズ/ スイッチング周波数(キャリア周波数)を変更することはできますか?

● ノイズ低減[nrd] をYESに設定する
これにより、ランダムな周波数変調が生成され、特定の周波数で生じていた可能性のある共振を防止できます。

● その他
装置への取り付けをご確認ください。
必要に応じて、モーターと装置のフレーム間にサイレントブロックなどをご使用ください。

対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: