制御端子上部の基板上にある「SW1」スイッチの切り替えによりシンク・ソースの切り替えが可能です。
工場出荷時設定は「Source」となっております。
SW1スイッチ設定による配線図の違い
注意
・初期設定として STO入力は 24Vdc 端子にも接続されています。外部電源がオフになるとSTO機能がトリガーされます。
・外部電源使用のシンク回路の場合、製品の起動時にSTO機能がトリガーされないように事前に外部電源をオンにする必要があります。
対象機種:ATV320シリーズ
参考資料:ATV320シリーズ インストールマニュアル P.63, 90