| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF>F--- | F130 | リレー(RY)割り当て | 0~69, 254, 255 ※他、添付ファイル参照 | 4:[F100] 指定周波数到達 | P.108~113, 119 |
| F132 | リレー(FL)割り当て | 11:エラー未検出 | P.108~113, 120 |
ATV212シリーズはリレー端子を2つ搭載しております。
設定パラメーターは [F130]、[F132] となり、検出する内容は自由に選択できますが、
[F132] の初期値である「11:エラー未検出」に設定することでエラー有無を出力することができます。
※F130 or F132=11 に設定されている場合のみリレー出力は以下の動作となります。
| F130 or F132=11 | インバーター電源OFF時 | インバーター電源ON時(異常なし) | インバーター電源ON時(異常あり) |
| A接点使用時 (RYA-RYC回路) (FLA-FLC回路) | オープン | クローズ | オープン |
| B接点使用時 (FLB-FLC回路) | クローズ | オープン | クローズ |
注意:
電源投入してから数秒間は異常検出を出来ません。(インバーター電源OFF時の状態を継続します)
異常検出を開始する時間については実機にてご確認ください。
リレー端子の詳細
対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual