ATV212シリーズ/「E」点滅でトリップした時の対処法は?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF>F--- | F111 | デジタル入力 F端子 割り当て | 0~73 ※添付参照 | 2:正転 | P.100 |
| F112 | デジタル入力 R端子 割り当て | 6:PS1 | |||
| F113 | デジタル入力 RES端子 割り当て | 10:リセット | |||
| F109 | VIA端子 アナログ/デジタル設定 | 0:アナログ入力 1:デジタル入力(シンク) 2:デジタル入力(ソース) | 0:アナログ入力 | ||
| F118 | デジタル入力 VIA端子 割り当て | 0~73 ※添付参照 | 7:PS2 | ||
| AUF | CMod | コマンドチャンネル | 0:デジタル入力端子 1:グラフィックディスプレイ 2:通信 | 0:デジタル入力端子 | P.87 |
ATV212シリーズが「E」で点滅している場合、考えられる原因としては以下がございます。
1. CMOd=0 or 2 のリモートモード設定時に、ATV212上の[STOP]ボタンが押された場合
「0:端子」または「2:通信」からの停止ではないため、[STOP]ボタンからの停止を非常停止と認識し、「E」点滅します。
この時、F734=0(工場出荷時設定)になります。
2. デジタル入力端子(F, R, RES端子)または VIA端子(デジタル入力端子設定)に外部異常である「11 または 45」が割り当てられ、その端子が有効になった場合
F端子[F111]、R端子[F112]、RES端子[F113] の設定を確認するとともに、それらの端子に対して外部異常を検出するための配線が行われていないかご確認ください。
特に配線されていない場合は設定のみ行われている状態となりますので、端子への割り当ての解除をご検討ください。
外部異常が解消される(「11 または 45」が割り当てられた端子が0や偽となる)と以下方法にて「E」点滅エラーを解除することが出来ます。
・本体の再起動
・異常リセット「10」を設定した端子をON
対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual
参考Video: