シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Network Shutdown v5.2 for Windows & Linux 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Windows & LinuxでサポートされるOS一覧です。

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Windows & Linux:
・ 64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。32ビットOSにはインストールできません。
・ 実行環境としてJavaバージョンAdoptOpenJDK 21.0.4. ( https://adoptopenjdk.net/ )がバンドルされています。
・ OpenJDK 21 に対応しています。PowerChute Network ShutdownのJavaをアップデートする際には
ユーザーズガイド P68 Java Updateの項目を確認ください。

対応Webブラウザ:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

(2025年12月15日現在)

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Windows & Linux

OS バージョン エディション
Windows Server
*1 *2
Windows Server 2025 Standard
Standard Server Core
Datacenter
Datacenter Server Core
Essentials
Windows Server IoT 2025 (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2022 Standard
Standard Server Core
Datacenter
Datacenter Server Core
Essentials
Windows Server IoT 2022 (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2019 Standard
Standard Server Core
Datacenter
Datacenter Core
Essentials
Windows Windows 11 Pro
Enterprise
Enterprise LTSC 2024
Pro for Workstations
Education
Pro Education
Windows 10 *5 Pro
Pro for Workstations
Enterprise 22H2 LTSC
Enterprise 2021 LTSC
Enterprise 2019 LTSC
Enterprise 2016 LTSB
IoT Enterprise 2021 LTSC
IoT Enterprise 2019 LTSC
IoT Enterprise 2016 LTSB

Red Hat
Enterprise Linux
*3
RHEL 10
10.0, 10.1
RHEL 9
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7
RHEL 8
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10
SuSE Linux *4 SuSE Linux Enterprise Server 15
15 SP6
Ubuntu

24.04.3 LTS (Server/Desktop)
24.04.2 LTS (Server/Desktop)
22.04.1 LTS (Server/Desktop)
Oracle Linux Oracle Linux 9.3
Alma Linux

10.0
9.6
9.5

Rocky Linux 10.0
Debian

13.1
12.10.0

*1 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き
同OSエディションで対応しております。
*2 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*3 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはFAQのFA296347 を参照してください。
*4 Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*5 OSサポート終了に伴い、サポートを終了いたしました。