シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
STM6000シリーズ/ PFXSTM6B00DEのLAN2設定はどのように行うのですか?

ディスプレイモジュールを接続し、オフラインモードへ移行してLAN2に関する設定を行ってください。
LAN2の設定はオフラインモード(オフライン画面)からのみ行えます。

001_STM6B00DE
【図1】PFXSTM6B00DE

002_PFXSTM6B00DEにディスプレイモジュールを接続した場合
【図2】PFXSTM6B00DEにディスプレイモジュールを接続した場合


■ディスプレイモジュール型式
・PFXSTM62TP  4型ワイド用ディスプレイ
・PFXSTM64TP  7型ワイド用ディスプレイ


■オフラインモードへの移行方法
003_offline1

004_offline2


005_offline3


▼補足
・GP-Pro EXの転送ツールから設定可能なIPアドレスはLAN1のみです。
・PFXSTM6B00DEとPro-face Remote HMI、または Pro-face Remote HMI Client for Win を接続し、
遠隔操作でオフラインモードへ移行してLAN2の設定をすることも可能です。この場合はディスプレイモジュールは不要です。
なお、オフラインモードの操作はGP-Viewer EXでは行えません。Remote HMI シリーズをご使用ください。