シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
UPS Interface Expander 2 (AP9624)の仕様と制限事項

本ページでは、UPS Interface Expander 2 (AP9624) の機能ならびに接続するコンピュータに要求される要件について説明します。

01

【機能概要】
UPS Interface Expander 2 (AP9624) は、UPSにシリアルインターフェースポートを2つ増設するアクセサリカードです。

通信方法: Simple Signal  (接点信号方式)
用途:        停電など電源障害発生時に UPS のバッテリー運転の際にシリアルポートを通じてシグナルを出力し、
PowerChute Serial Shutdown for Business と連動して OS のシャットダウンを実行します。


【対象製品】
本カードは、以下のSmart-UPSシリーズのSmartSlotに装着して使用します。
•  Smart-UPS LED (SMT, SMTシリーズ)
•  Smart-UPS SRTシリーズ (5KVA未満)


【注意事項・制限事項】 (重要)
AP9624 をご使用いただくためには、コンピューターに以下の条件を満たす必要があります。
・シリアル通信 DB-9ポートが備わっていること
・Simple Signal (接点信号方式) の信号が受信可能であること

DB-9ポートはあるが接点信号のSimple Signalを利用できない、
もしくはDB-9ポートを持たないコンピューターでは、本カードは使用できません。

近年のコンピューターにはSimple Signal (接点信号方式)を受信するためのハードウェア機能が搭載されていない場合があります。
UPS Interface Expander 2 (AP9624)の利用にあたっては、あらかじめDB-9 (D-Sub 9ピン)のシリアル通信ポートがあり、
接点信号方式の通信を利用可能かについて、コンピューターメーカーにお問い合わせ、ご確認ください。
コンピューターのシリアルポートの仕様については、弊社ではサポートできないこと予めご承知おきください。


【代替構成】
上記の条件を満たさないコンピューターの場合にはUPS Interface Expander 2 (AP9624)は使用できません。
条件を満たさない場合、もしくはコンピューターのシリアルポートの仕様が不明な場合には、次の組み合わせで構成してください。

・コンピューターごとにUPSを1対1で接続する
PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business)とコンピュータの台数分 UPS を
コンピューターに対して個別に用意し、UPSとコンピューターを1対1で構成する

・1台のUPSで複数台のコンピューターと通信する
Network Management Card 3 (AP9640J, AP9641J)を使用し、
ソフトウェア PowerChute Network Shutdown と組み合わせて構成する
PowerChute Network Shutdown 製品紹介


【仕様】 (補足情報)
UPS Interface Expander 2 (AP9624) のシリアルポートのピン割り当て

ピン 3, 5, 6 :  オープンコレクタ出力 (+40VDC 未満に引き上げ必要)
ピン 2 :   UPS がオンバッテリ状態のとき Low → High RS-232 レベル
ピン 1 :   High RS-232 レベルを 4.5 秒以上適用すると UPS シャットダウンを通知

以下は DB-9 ポート番号とベーシックポートのピン割り当て図です。

DB9