グリッドの革新を通じてクリーンエネルギーを実現する

再生可能エネルギー源(風力、太陽光など)やエネルギー貯蔵テクノロジーがますます普及し、従来のグリッドが設計時に想定していなかった課題に直面している現在、特に分散型電源(DER)の急増などにより、Schneider Electricは、新たなグリッドエッジテクノロジーとデジタル相互運用性を活用した革新的なソリューションを提供し、よりスマートで強靭かつ効率的なグリッドの実現にコミットしています。
クリーンエネルギーの潜在能力を最大限に引き出すためには、グリッドインフラストラクチャーを改革し、再生可能エネルギーを効率的かつ堅牢に管理し、リアルタイムの洞察を提供し、エネルギー消費を最適化できるような体制を確立する必要があります。
デジタルテクノロジーとクリーンエネルギーでネットゼロを実現
Schneider Electricが、スマートテクノロジーとクリーンエネルギーソリューションを通じて、ネットゼロ目標の実現を推進する方法をご覧ください。
伝統的なグリッドが直面する課題
数十年間、グリッドは、中央集権的な発電所から直接消費者に電力を供給する単一の電力の流れを前提に設計されてきました。しかし、分散型電源(DER)と再生可能エネルギー源の台頭は、この伝統的なアプローチを混乱させ、より動的で柔軟なグリッドシステムを必要としています。これらの複雑な課題に対応するため、当社はグリッドの近代化を実現するソリューションを提供しています。これにより、電力会社は再生可能エネルギー源を効果的に統合しつつ、グリッドの信頼性を向上させることができます。
一方通行のエネルギーの流れ
従来のグリッドは、電気の単一方向の流れを想定して構築されました。このシステムは現在、電力がグリッドの複数のポイントで生成され消費されるため、その有効性が問われています。
再生可能エネルギーの変動性
太陽光発電と風力発電は、間欠的な性質のため、リアルタイムでの需給バランス調整が困難であり、最適化されたグリッド管理の課題となっています。
柔軟性要件
再生可能エネルギーの統合には、変動するエネルギーの流れに対応できる適応性のあるグリッドが不可欠です。しかし、長期的なグリッドの安定性と信頼性を確保するため、安定した基幹電源の役割も考慮する必要があります。
ソリューションに関する詳細情報
グリッドエッジテクノロジーとは?
分散型エネルギーシステムへの移行には、エネルギーの生成と消費を管理・最適化するための高度なテクノロジーが不可欠です。当社のグリッドエッジテクノロジーは、グリッドの端にインテリジェンスをもたらし、電力会社とプロシューマー(自社のエネルギーを生産・消費する主体)の両方に、より高度な制御と可視性を提供します。
主要なテクノロジーには以下のものが含まれます:
- スマートメーターとセンサー: これらのデバイスはほぼリアルタイムのデータを収集し、電力会社がグリッド全体でのエネルギー使用状況を監視し最適化することを可能にします。このリアルタイムの洞察は、エネルギー使用に関するより賢明な意思決定を行うのに役立ち、非効率性を削減し、システムの堅牢性を向上させます。
- 分散型電源(DER): これには、使用地点に設置された太陽光パネル、電気自動車、ヒートポンプ、バッテリーエネルギー貯蔵システムが含まれます。また、風力発電所や太陽光発電所も含まれます。これらのテクノロジーは、エネルギーの生産、貯蔵、消費を分散化し、グリッドのレジリエンスと持続可能性を向上させます。
- 高度な制御システム: エネルギーの流れを管理し、供給と需要のバランスを調整し、リアルタイムで変動するエネルギー条件に対応するシステム。
- マイクログリッド:マイクログリッドは、独立して動作するか、または主要なグリッドと連動して動作する地域限定のエネルギーソリューションを提供します。これにより、特定の地域におけるエネルギーのレジリエンスが向上します。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。