強力なリターンと測定可能な社会的インパクトをもたらす倫理的投資で、新興市場のビジネスチャンスを引き出しましょう
強力なリターンと測定可能な社会的インパクトをもたらす倫理的投資で、新興市場のビジネスチャンスを引き出しましょう


Schneider Electricでは、持続可能な発展にコミットするグローバルリーダーとして、新興市場における倫理的投資は単なるトレンドではなく、目的とパフォーマンスの統合に向けた重要なシフトであると考えています。倫理的投資とは、環境・社会・ガバナンス(ESG)基準を優先する方法で資本を配分し、財務的リターンを超えた長期的な価値創造を確保すること、すなわちインパクトのための投資です。
ダイナミックな成長を遂げ、規制の枠組みが進化している地域では、こうしたアプローチによって投資文化を再構築することができます。倫理的投資戦略を採用することで、投資家は新興国経済の力強い発展軌道から利益を得ながら、前向きな変化に有意義に貢献することができます。
新興市場で倫理的投資が重要な理由
新興市場には、未開発の経済的潜在力と差し迫った社会的ニーズの両方が存在します。倫理的投資は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に沿った資本展開を実現する上で、極めて重要な役割を果たしています。投資家が社会的責任と環境スチュワードシップを堅持する企業を優先することで、より包括的で強靭な経済が育まれます。
インパクトのための投資は、財務的リターンと測定可能な社会的または環境的成果の両方を提供するように設計されており、永続的なプラスの影響を育成することを意図して、再生可能エネルギー、持続可能な農業、イクルーシブなインフラなどのセクターに資本を誘導します。このアプローチは人を中心に据えたもので、回復力を強く強調しています。
倫理的投資の戦略

新興市場で倫理的投資に取り組むには、企業はリスク管理と影響評価を融合させた、十分に調整された戦略を検討する必要があります。
- 投資判断にESG スクリーニングを取り込む 。これには、組織が排出量、労働者の権利、ガバナンスをどのように管理しているかの評価も含まれます。
- 企業の行動を導くために株主の影響力を利用してアクティブ・オーナーシップを採用する 。
- 再生可能エネルギー 、水へのアクセス、インクルーシブテクノロジーを対象とするテーマ別ファンドに資本を投下する。
これらの方法を取り入れることで、投資家は財務的な成果と社会的・環境的なプラスのインパクトを確実に一致させることができます。
新興市場における機会と課題
倫理的投資は、新興市場、特にクリーン・エネルギー、持続可能な農業、スマートシティなどのセクターに比類なき機会をもたらします。世界のインパクト投資市場は、2024年には1,024億ドルと評価され、2030年には3倍近くになると予測されています。しかし、ESGの開示が限定的であったり、規制基準がまちまちであったりと、課題は山積しています。
この分野で成功を収めるには、現地の状況を深く理解し、長期的な視野に立った投資を心がける必要があります。適切な戦略により責任ある慣行と効率的な電気的手法の展開を通じてリスクを軽減しつつ、倫理的投資は開発を促進することができます。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。