要因
課題:共通認識
接続デバイスは初期の技術採用者から牽引されているにもかかわらず、家庭や小規模ビルの接続性のレベルは依然として非常に低い。
接続性は、シンプルさ、信頼性、効率性に欠けていると認識されています。相互運用性は複雑すぎるため、販売後のサポートやインストール後のサポートが欠けていると考えられています。

解決策:独自のパートナーシップ
私たちは、今こそ接続性を高めるために協力すべき時だと考えています。当社の目標は、接続性を高め、お客様にとって価値を創出することです。
これにより、シームレスに連携するソリューションを開発するために、他のアプリケーションリーダーとの緊密な連携が必要になります。シュナイダーエレクトリックは、コネクティビティエコシステムに参加するというビジョンを共有する新しいパートナーを誘致することを目指しています。
シュナイダーエレクトリックとは

300年以上におよぶ業界の専門知識
300年以上の業界の専門知識を組み合わせ、接続性の将来を見直し、アクティブなエネルギー効率、セキュリティ、快適性を向上させます。

ローカルのサービスとサポートを提供する、トレーニングを受けた設置業者の大規模なグローバルネットワーク
世界中の30万人以上の敷設工事施工者のネットワークを構築し、信頼と理解を共有しています。当社のチャネルパートナー-シュナイダーエレクトリックのEcoXperts、Somfy Experts、Danfossは、接続性の成熟度を引き続き構築、開発するために必要な専門知識を提供します。
3人のリーダーが協力して、接続性を強化



コミットメント

シームレスでシンプルな統合
接続性とテクノロジー戦略を調整することで、オープンなエコシステムの開発を確実に行い、コントローラーレベル、またはアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)を通じてクラウドレベルで製品のシームレスな相互運用が可能になります。

適格な使用例
接続性は、お客様の期待に応えるバリュープロポジション(価値の提案)を持つ場合にのみ意味があります。そのため、当社は、お客様やパートナーと提携し、特定のセグメントに合わせてカスタマイズされたソリューションを見直し、共同開発しています。
シュナイダーエレクトリックは、エキスパートの設置担当者とシステムインテグレーターが、サポートのトレーニングを受け、サポートする準備ができている、テスト、検証、文書化されたソリューションを提供しています。
コネクティビティエコシステムの用途

完全統合されたゲストルーム管理
シュナイダーエレクトリック、Somfy、Danfossとのシームレスな統合により、高級ホテル向けの限定的なサービスを提供する統合ゲストルーム管理を実現します。

ハイエンド住宅セグメント向けの優れたコントロール
KNX用WiserをSomfyブラインドコントローラに接続する、テスト済み、検証済み、文書化済みのアーキテクチャにより、エンドユーザーにさらなるメリットを提供します。

初のスマートホーム対応電気パネル
シュナイダーエレクトリックのResi9電気パネルには、2つのエキスパートシステムに基づくフル接続プラットフォームが含まれるようになりました。エネルギー管理はWiser、スマートホーム管理はTaHoma。電気的安全性とスマートホーム環境のハブとなります。
お客様のニーズに対応

小売マネージャー
「ビジネスの継続性は私にとって最も重要です。
今では請負企業に最も信頼できる、未来を見据えたソリューションをアドバイスしてもらえます」

ホテルオーナー
「私の最優先事項は、業務効率を最大限に高めながらゲストの満足度を確保することです。
今では、ブランドの基準を満たし、すべての資産で一貫したゲストサービスを提供できる世界規模のサポートに自信を持っています。」

ホームオーナー
「自宅を快適で安全に過ごしたい。
今では、手元にある専用のサポートで、スマートホームテクノロジーの複雑さに安心しています。」

プロパティー開発者
「テナントやオーナーの誘致が主な目的です。
投資を信用し、新しい家のライフサイクルを通して、販売後のサポートで安心感を得ることができます」。

システムインテグレータ
「統合を推進し、移行を迅速化する新しいテクノロジーによってビジネスを成長させるための支援が必要です。
今では、効率的なエンジニアリングと試運転による、差別化された実証済みのソリューションを提供することで、需要を生み出すことができます」

請負企業
「スケジュール通りに予算内でリスクを伴わないソリューションを提供するには、シンプルさが必要です。
コストを増やすことなく効率を最適化する、実績のある標準化されたアーキテクチャをインストールできるようになりました」