Forrester TEIレポート:DERMS付きEcoStruxure ADMSでROIを引き出す
DERMSと統合されたEcoStruxure™ ADMSが、公益事業の運営を変革し、強力な財務成果をもたらすことをForrester TEIレポートが明らかにした方法をご覧ください。

2110万ドル
現場作業員の時間節約
550万ドル
コントロールルームの時間節約
1210万ドル
各DER統合調査の時間節約
最新のネットワーク管理プラットフォームは、配電ユーティリティに運用の可視性を高め、監視と管理のためのより効果的なツールを提供することで、グリッドインフラの進化をサポートすると同時に、運用効率と現場作業員の安全性を向上させます。これらのソリューションは、電力会社が分散型エネルギー資源をより柔軟に統合することを可能にし、顧客満足度の向上、グリッド性能の最適化、脱炭素化目標達成の加速化につながる可能性がある。 Schneider Electricはフォレスターコンサルティング社に依頼し、Total Economic Impact™(TEI)調査を実施し、DERMSを組み込んだADMSを導入することで企業が実現する可能性のある投資収益率(ROI)を調査しました。本研究の目的は、読者にDERMSを組み込んだADMSが組織に与える潜在的な財務的影響を評価するための枠組みを提供することです。通貨表記はすべて米ドルです。 インタビューに基づく財務分析によると、複合組織の場合、5年間で6,180万ドルの利益に対し、2,180万ドルのコストが発生し、正味現在価値(NPV)は4,000万ドル、ROIは184%となった。
当社のEcoStruxureプラットフォームで電力会社の効率性と持続可能性を高め、運用効率を向上させましょう。