Forrester TEI調査DERMS付きEcoStruxure ADMSでROIを引き出す
Schneider Electricが委託したこの2025年Forrester Consulting Total Economic Impact™調査で、DERMSと統合されたEcoStruxure™ ADMSが公益事業の運営をどのように変革し、強力な財務的成果をもたらすかが明らかになりました。

2025年に委託されたフォレスター・コンサルティングの「Total Economic Impact™」調査によると、Schneider Electricの統合グリッドプラットフォームであるEcoStruxure ADMSと組み込まれたDERMSの組み合わせが、達成された大きな成果の基盤となっていることが示されています。ある電力会社の幹部は次のように要約しています、"DERMSが組み込まれたADMSのおかげで、可視性が格段に向上し、オペレーション効率も大幅に向上しました。"— 電源システム監視エンジニア。
この統合システムは、電力事業者に単一の運用向けのデジタルツイン、すべての電圧レベルにわたるリアルタイムの可視性、FLISRや電圧・無効電力最適化(VVO)などの高度な自動化ツール、分散型エネルギー資源(DER)の評価と統合の効率化、そして制御室のオペレーターと現場作業員の両方を支援する最新のデジタルワークフローを提供します。これまで連携していなかったシステムを1つの統合されたエコシステムに統合することで、データのサイロ化を解消し、手作業を削減し、停電を短縮し、設備投資の負担を軽減し、柔軟なサービス接続を可能にします。これらの機能の相乗効果により、本調査で示された大幅な効率向上、コスト削減、業務改善が実現しました。具体的には、5年間で184%のROIの達成、4,000万ドルの正味現在価値に加え、安全性の向上、顧客満足度の向上、規制順守の強化といった付加的なメリットも得られました。
生産性の大幅な向上
現場作業員の時間節約*
大幅な資本コストの削減
設備投資の削減*
合理化された設計
DER統合の時間節約の調査*
公益事業が現場業務をどのように強化しているか
最適化されたスイッチング応答
切り替えと故障の特定を迅速化したことで、乗務員の作業時間を35%短縮し、効率を向上させました。
現場作業員の作業効率
ワークフローの改善により、手作業による積載量のチェックが不要となり、2,110万ドルのコスト削減を実現しました。
公益事業者が計画策定を改善する方法
計画策定におけるグリッドの可視性
システムに対する理解を深め、柔軟なサービスを提供することで、公益事業者は高額なアップグレードを回避し、意思決定の質を向上させることができます。
資本コスト節約の最適化
グリッドの運用を効率化したことで、インフラの需要が削減され、1,870万ドルのコスト削減につながりました。
公益事業がエンジニアリングをけん引する方法
分散型エネルギー資源(DER)の設計を迅速化
DER 1件あたり17時間のエンジニアリング作業時間を削減したことで、審査が迅速化され、接続承認の処理が早まりました。
DERの導入により大幅なコスト削減を実現
電力会社は14,600件以上の分散型エネルギー資源(DER)をオンボードし、その統合により1,210万ドルのコスト削減を実現しました。
5年間で4,000万ドルのグリッド価値
16ヶ月で投資回収 — ADMSとDERMSを統合したEcoStruxureは、電力事業者が再生可能エネルギーの導入を拡大し、システムのパフォーマンスを向上させ、スマートなグリッド管理を通じて経済的価値を引き出すことを支援します。
定量化されたビジネスへの影響
DERMSを搭載したEcoStruxure ADMS- 独立系TEI調査によると、5年間の投資回収率(ROI)は184%、正味現在価値(NPV)は4,000万ドルと報告されている。
- 作業員、オペレーター、計画担当者にとって、大幅な時間の節約につながります。
- 設備投資、システム停止、レガシーシステムのコストを削減しました。
- グリッドの可視性、柔軟性、分散型エネルギー資源(DER)の統合が向上した。

スマートでデータ駆動型のエネルギー管理を通じて、電力会社の効率向上、持続可能性の強化、運用パフォーマンスの最適化を実現するために設計された、関連するEcoStruxureソリューションをご覧ください。
*結果は、インタビューした顧客に基づく複合組織のものです。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。