デジタルツインとは?製造業にもたらす価値と導入のポイントを解説
製造業を中心に注目を集める「デジタルツイン」について、その基本概念と背景、現場にもたらすメリットや活用事例、導入時のポイントまでを解説します。IoTやAI技術の発展によって実現した最新テクノロジーをわかりやすく紹介し、最後に関連ソリューションも提示します。
デジタルツインとは(現実空間を映す仮想の双子)
まず、デジタルツインの定義と仕組み、および注目される背景を説明します。デジタルツインとは現実世界のモノや環境のデータを収集し、仮想空間上に双子(ツイン)のようにそっくりな世界を再現する技術です。リアルタイムのセンサー情報を活用して現実空間を忠実に映し出す点が特長で、従来の単なるシミュレーションよりも現実とのリンクが密接です。また、近年IoTやAIの進化、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れの中で製造業における重要性が高まっています。以下ではデジタルツインの仕組みと関連概念、背景について詳しく見ていきましょう。
デジタルツインの定義と仕組み
デジタルツインの基本的な定義は、「現実世界から収集したデータを基に、現実世界と双子のようにそっくりな世界を仮想空間上に再現する技術」であり、その名のとおり「デジタルの双子」を作り出すことです。具体的な仕組みとしては、現実世界(フィジカル空間)に設置した各種センサーや機器からIoT経由で膨大なデータを収集し、それらのデータをクラウド上でAI(人工知能)や高度な解析システムがリアルタイムに分析・処理します。
そして解析結果をコンピューター内の仮想モデルに随時反映することで、現実空間の状況をサイバー空間上に忠実に再現します。例えば風力タービンなどの機械設備に多数のセンサーを取り付け、得られるエネルギー出力や温度・振動などの情報をデジタルコピー側に反映し続けることで、物理空間とデジタル空間が双方向にデータ連携する環境を構築できます。このように現実と仮想が常時データで結びつくことで、従来は難しかった高精度なシミュレーションや予測が可能になります。
デジタルツインとメタバースの違い
デジタルツインとメタバースはどちらも仮想空間を活用する技術ですが、その目的と役割には明確な違いがあります。デジタルツインは現実の設備や環境をセンサーで取得したデータに基づき仮想空間上に「現実のコピー」を再現し、主にシミュレーションや最適化といった現実課題の解決に役立てるツールです。
一方、メタバースは人々がアバターで参加して交流や体験を行う「仮想の世界そのもの」を指し、必ずしも現実世界と直接リンクしていません。つまり、現実を写すのがデジタルツインであり、仮想の世界を創るのがメタバースと言えます。またデジタルツインではアバター(分身)は必須ではありませんが、メタバースではユーザーがアバターを用いて活動する点も異なります。
目的面でも、デジタルツインは現実で困難な高度シミュレーションの実行や業務効率化が主目的なのに対し、メタバースは娯楽やコミュニケーションの場としての活用が主流です。
注目される背景とDXとの関連
デジタルツインが近年特に注目されるようになった背景には、技術基盤の成熟と社会的ニーズの高まりがあります。もともとデジタルツイン自体はシミュレーション技術の一形態として以前から概念は存在していましたが、近年のIoTセンサー普及によるデータ取得の容易化や、クラウド・AIによるビッグデータ分析の高度化により、一気に実用段階に入ったといえます。
特に日本ではドイツが提唱して世界中に広まった Industry 4.0や、産業界でのDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の文脈でデジタルツインが重要視されています。現場の生産性向上や設備の予知保全への期待だけでなく、都市インフラの最適化や防災など社会課題の解決にも応用できる可能性が評価されているためです。
例えば東京都はリアルタイムの人流や気象データを反映した「バーチャル東京」という都市のデジタルツイン基盤を構築し、防災対策や交通渋滞予測に活用する取り組みを始めています。次に、国内の大都市圏では、上下水道や道路、橋梁といったインフラの老朽化対策として、都市全体のデジタルツインを構築。現地調査データやセンサー情報を統合し、設備の異常検知や予防保全に活用されています。これにより、計画的な修繕や効率的な予算配分が可能とあっています。
また国内の医療機関では、患者ごとの体内データや検査結果をもとに個人別のデジタルツインを構築。シミュレーションによって最適な治療方針や投薬量を事前に検討できるため、副作用リスクの低減や治療効果の向上に寄与しています。これにより、個別化医療やリハビリ計画の高度化が実現しています。
最後に製造業界でも、短期間・低コスト・低リスクで高品質な製品開発や高度なサービス提供を可能にする基盤として注目されており、デジタルツインを上手に活用できる企業が競争優位に立つと期待されています。
デジタルツインのメリット(製造現場での効果)
次に、デジタルツイン導入によって得られる主なメリットを整理します。製造業の現場では生産性・品質の向上やコスト削減、設備の予知保全によるダウンタイム低減、安全性向上など多角的な効果が報告されています。以下では主要なメリットを4つの観点から説明します。それぞれ具体例を交え、デジタルツイン活用がもたらす価値を見てみましょう。
予知保全による稼働率向上
デジタルツインは設備の予知保全(Predictive Maintenance)を高度化し、機械稼働率の向上に貢献します。センサーを通じて機械の温度・振動・劣化具合など状態データを常時取得し、AIが分析することで故障や異常の兆候を早期に検知可能です。例えば製造業では、デジタルツイン上で製造機器のセンサーデータを解析し、部品の劣化や故障リスクを察知して故障が起こる前の適切なタイミングでメンテナンスを実施するといった運用が現実化しています。
これにより計画外のライン停止を減らし、生産設備の稼働率を高めることができます。また万一トラブルが発生した場合でも、リアルタイムに収集・分析されたデータから迅速に原因を切り分け対処できるため、復旧時間を短縮する効果も期待できます。
品質・生産性の向上
デジタルツインを活用することで製品品質の向上や生産性の改善も実現できます。仮想空間上に構築した製造プロセスモデルで何度でも試行錯誤を重ねられるため、現実ではコストや時間的に困難な細かな調整もシミュレーションで検証可能です。
例えば製品の試作をデジタルツイン上で繰り返し行えば、不具合の原因を洗い出しやすくなり不良率の低減につながります。また生産ライン全体の工程を仮想的に可視化・分析することで、ボトルネックの発見や人員配置の最適化などライン効率の改善にも寄与します。リアルタイムで収集した人や機械の稼働データをもとに最適なスケジュールを組み直すことで、製造リードタイムの短縮も達成できます。このようにデジタルツインは、製造現場のPDCAサイクルを仮想空間で高速に回すことで、品質と生産効率の両面にメリットをもたらします。
コスト削減とリスク低減
デジタルツイン導入はコスト削減と開発リスク低減にも直結します。新製品開発時には実物を用いた繰り返しの試作や実験に莫大なコストがかかりますが、仮想空間上で同等の検証を行うことで試作品製作回数を減らし、材料費・人件費を削減できます。
仮想環境で得た試作データは次の設計に即座にフィードバックできるため、設計変更の無駄を省きコストダウンが可能です。さらに、物理空間で実際にラインを稼働させる前にデジタルツインで挙動を検証しておけば、量産開始後に致命的な欠陥が発覚するリスクを大幅に減らせます。
つまり、トラブルの未然防止によってプロジェクト失敗のリスクを抑えられるのです。加えてデジタルツイン上で災害シナリオや危険作業のシミュレーションを行い、安全対策を事前に講じることで、事故や障害のリスク低減と現場の安全性向上にもつながります。
サービス向上
デジタルツインは製品販売後のアフターサービス品質も高めます。製品そのもののデジタルツインモデルを構築し、仮想上に「バーチャルセンサー」を取り付けて顧客の使用状況データを収集・解析することで、納入後の製品状態を常時モニタリングできます。
その結果、例えば機器のバッテリー劣化具合や部品の消耗状況に応じて最適なタイミングでの保守部品交換やサポート提供が可能になります。従来は顧客からの連絡や定期点検でしか把握できなかった情報をデジタルツイン経由で自動収集できるため、サービス担当者は先回りして必要な対応を提案できるようになります。こうしたきめ細かな対応はダウンタイム短縮や顧客満足度の向上に直結し、メーカーにとっては製品価値の向上と信頼性アップというメリットをもたらします。
デジタルツインの主な活用事例
続いて、さまざまな業界で進むデジタルツインの活用事例を紹介します。製造業のスマート工場から都市計画やインフラ管理まで、幅広い分野の例を取り上げます。デジタルツインによってどのような課題が解決されているかを具体的に示すことで、「自社にも応用できそうだ」というイメージを持っていただくことが目的です。
製造業での活用例 – スマート工場への展開
デジタルツインとロボット技術を活用したポーランドのUnilogo社の高速充填ライン事例を紹介します。Unilogo社では、製造現場のスマート化を推進する一環として先進の産業用ロボット技術とデジタルツインを包装ラインに導入し、製造プロセスを仮想環境で検証・最適化しています。
これにより、製品開発期間が短縮され、市場ニーズへの迅速な対応や生産ラインの柔軟な切替えが可能になりました。さらに、新ラインでは毎分約200個の製品処理が可能となり、生産スピードも飛躍的に向上しました。また、デジタル試作によって無駄な資材を削減し、持続可能性の向上にも寄与しています。
スマートシティーなど社会インフラでの活用例
製造業以外の領域でも、都市インフラや社会課題の解決にデジタルツインが役立っています。自治体レベルでは、前述の東京都のバーチャル東京の取り組みが代表例です。
リアルタイムな都民の流動データや気象情報を統合した都市のデジタルツインを用いて、災害発生時の被害想定や避難誘導シミュレーション、平常時の交通渋滞予測などを行っています。これにより災害時の迅速な対応策検討や、平時における都市サービスの改善(公共交通の最適化など)に役立てており、市民の生活の質向上につながる施策立案が期待されています。
民間企業のプロジェクトでは、自動車メーカーのトヨタ自動車が静岡県で建設中の実証都市「Woven City(ウーブン・シティ)」にデジタルツインの考え方を取り入れています。Woven Cityはあらゆるモノやサービスがデータでつながる未来都市を構想したもので、テクノロジーやサービスの実証実験を行う都市です。
同プロジェクトでは、技術開発や検証をスピーディに行うためのプラットフォームとしてデジタルツインを活用し、自動運転車やロボットなど新技術の動作を仮想空間上でシミュレーションしています。現実の街が完成する前に仮想空間で先行して検証することで、都市設計の最適化やサービスの磨き込みを図っている点が特徴です。実際の入居開始は2025年予定ですが、完成後も仮想都市と実都市が連動することで、常に最適な都市運営が追求されるでしょう。
国家レベルでは、シンガポールが「バーチャル・シンガポール」と呼ばれる国家デジタルツインプロジェクトを2014年から進めています。国土全体を丸ごと3次元の仮想空間に再現し、そこに社会インフラや人の流れなどリアルタイムデータを重ね合わせることで、都市開発計画のシミュレーションや交通渋滞の緩和策立案に活用する取り組みです。
このプロジェクトはシンガポール政府の「Smart Nation(スマート国家)」構想の一環であり、国家規模でリアルタイムに都市情報を可視化・分析して政策決定に役立てる先進例として注目されています。また日本政府も、内閣府が推進するCPS(サイバー・フィジカル・システム)プロジェクトの中で防災分野のデジタルツイン「CPS4D」を開発し、将来起こり得る災害シナリオの時系列データを蓄積・再現する試みを開始しています。このようにスマートシティーや社会インフラ分野においても、デジタルツインは都市機能の最適化や安全・安心の向上に大きく貢献しつつあります。
デジタルツインを支える関連技術
デジタルツインの活用が広がる背景には、さまざまな関連技術の進化があります。具体的には、IoT(モノのインターネット)による現実世界のデータ取得、AI(人工知能)や機械学習による分析、AR/VR(拡張・仮想現実)による可視化、さらにはリアルタイム性を支える5G通信などが挙げられます。これらの技術はデジタルツインの実現や高度化に寄与するものであり、必ずしも本記事でご紹介するサービスすべてに含まれるわけではありません。それぞれの役割について、以下で簡単にご説明します。
IoT(モノのデータ収集)
工場設備に取り付けたカメラやセンサーなど、あらゆるモノをインターネットに接続してデータ送受信する技術です。IoTセンサーが取得した設備稼働データや環境情報をクラウド経由でデジタルツインに反映することで、高精度な現実空間の再現が可能になります。デジタルツインの出発点として、IoTが現場の「生の情報」を収集する役割を担います。
AI(データ分析と未来予測)
膨大な現場データに含まれる相関関係やパターンを機械学習・深層学習によって抽出し、高度で高精度な分析・予測を行う技術です。収集された大量データをAIが処理・シミュレーションすることで、人では見落とすような知見を得たり、将来の挙動を予測したりできます。AIはデジタルツイン上での異常検知や最適化シミュレーションの頭脳ともいえる存在です。
AR/VR(仮想空間の可視化と操作)
AR=拡張現実、VR=仮想現実といったリアルタイム可視化技術もデジタルツインにおいて重要です。VRによって再現した3D仮想モデルを人間が直感的に観察・体感できるようにしたり、ARで現実の映像にデジタル情報を重ねて表示したりすることで、仮想モデル上での監視・操作が容易になります。例えばデジタルツインを使った遠隔作業支援やトレーニングでは、AR/VR技術が現場と仮想の橋渡しをする役割を果たします。
5G(高速・低遅延の通信)
第5世代移動通信システムである5Gは、大容量データを超高速かつ低遅延で送受信できる通信技術です。工場やインフラ現場で取得した膨大なデータをリアルタイムにクラウドへ送り、仮想空間へ反映させるには高速通信が不可欠です。5Gの普及により、遅延なく現実⇔仮想を同期できる環境が整い、デジタルツインのリアルタイム性が飛躍的に向上しました。加えて多数のセンサーを同時接続するIoTネットワークの基盤としても5Gは有用です。
これらの技術が組み合わさることで、現実世界と寸分違わぬデジタルツインが成り立っています。例えば、「IoTセンサーで集めたデータ」を「5G通信」でクラウドに送り、「AI」で分析した結果を「VR上の3Dモデル」で確認するといった流れです。各技術が連携することで、現実と仮想がシームレスにつながるデジタルツイン環境が生み出されています。
デジタルツイン導入時の課題と成功のポイント
大きな効果が期待できる一方で、デジタルツイン導入には乗り越えるべき課題も存在します。主な課題としては、初期導入コストや必要技術の複雑さ、人材不足、データセキュリティーなどが挙げられます。ここでは企業が直面しがちな課題と、それを克服してプロジェクトを成功させるためのポイントを整理します。事前に以下の点を検討し準備することで、デジタルツイン導入の成功率を高めることができるでしょう。
目的と課題の明確化
まずデジタルツイン導入の目的を明確に定めることが重要です。自社の現場で解決したい課題は何か(例:設備稼働率向上、不良削減、リードタイム短縮など)、そしてデジタルツインでどのプロセスやアセットをモデル化するのか、スコープをはっきり決めます。最終的に何を達成したいのかゴールを描いた上で始めないと、必要以上に広範囲のデータ収集・分析に手を出してしまい、無駄なコストと時間を浪費する恐れがあります。逆に目的が明確であれば、適切な投資判断やROI(費用対効果)の事前分析もしやすくなります。導入前に必ず現場の課題を洗い出し、デジタルツインで解決すべきポイントを絞り込みましょう。
データ基盤と人材の整備
デジタルツインには大量のデータが必要となるため、IoT機器の設置やネットワーク環境の構築などデータ収集基盤への投資が欠かせません。センサーやゲートウェイ、クラウド環境などの初期コストが導入のハードルになることがありますが、まずは必要な範囲から段階的に整備を進めることが肝要です。また、集めたデータを分析・シミュレーションできる人材の確保・育成も重要な課題です。社内にデータサイエンスやAI活用の知見が不足する場合、外部の専門企業やパートナーの協力を仰ぐことも検討しましょう。経験豊富なエンジニアの参画なくしては高度なデジタルツイン運用は難しいため、チーム体制の構築にも注力する必要があります。
小規模導入と検証
いきなり全工程・全設備に適用するのではなく、まずは限定的な範囲でPoC(概念実証)を実施するのがおすすめです。小規模なテスト導入から始めて効果検証を行い、段階的に範囲を広げていく方法が、リスクを抑えつつ確実に成果を上げるポイントです。
全システムを一度に導入すると予期せぬ問題に対応しきれない可能性がありますが、一部の生産ラインや特定設備でデジタルツインを試すことで、初期投資を抑えつつ運用上の課題を洗い出せます。PoCで得られた知見は本格導入時の貴重な参考データとなり、問題点を早期に発見・改善できるメリットもあります。小さく始めて成功体験を積み重ねることで、社内の理解と協力も得やすくなり、結果的にスムーズな全体展開につながります。
セキュリティー対策と運用計画
デジタルツインで扱うデータは企業にとって機密性が高く、かつリアルタイム性が求められるものです。したがって不正アクセスや情報漏洩などのセキュリティーリスクへの対策を万全に講じる必要があります。
例えばセンサーデバイスや通信経路の暗号化、アクセス権限の適切な管理、さらにはデジタルツイン上で利用するモデルやソフトウェアのライセンス管理まで、ITセキュリティーと知的財産の両面から検討が必要です。また各国展開する場合は個人情報保護規制(GDPR等)への準拠やデータ転送の法規制にも注意しなければなりません。
加えて、導入後にデジタルツインを現場に定着させる運用計画も重要です。データ更新の頻度やメンテナンス手順、現場スタッフへの教育など、運用フェーズで必要となる取り組みを事前に洗い出し、体制を整えておきましょう。導入時だけでなく継続的に活用・改善していく仕組みを作ることで、デジタルツインの価値を最大限引き出すことができます。
デジタルツインの導入ならEcoStruxure™ Machine Expert Twin
最後に、デジタルツイン活用を検討する企業に向けてシュナイダーエレクトリックが提供する関連ソリューションを紹介します。製造業向けのデジタルツインソフトウェアスイート 「EcoStruxure™ Machine Expert Twin」 は、実際の機械設備と連動する高精度な仮想モデルを構築できるソフトウェアです。
このソフトウェアを使えば、機械を製作する前の段階から仮想空間上で設計・試運転を行うことが可能となり、メカ・電気・制御の各エンジニアリング作業を並行して進められます。その結果、新しい機械の開発期間を最大50%短縮し、現地での試運転時間も最大60%削減できると報告されています。
もし自社のスマート工場化やDX推進において「仮想環境での検証を取り入れたい」「開発リードタイムを圧縮したい」といったニーズがあれば、ぜひ一度シュナイダーエレクトリックの EcoStruxure™ Machine Expert Twin 製品ページを一度ご覧ください。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。