シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

効率性コンサルティング

企業の効率性を実現するビジネスケースを作成 効率化目標を企業目標と整合させ、経営陣および施設関係者の合意を得るとともに、測定可能なKPIを伴うプロジェクトポートフォリオと財務計画を策定します。
複雑なグローバルポートフォリオ全体で成果を加速する 運用コストとエネルギー消費を15~30%削減し、全施設ポートフォリオにわたり変革を推進し、持続的なパフォーマンスと節約を確保します。
効率性能を継続的に最適化する 各サイトの効率化機会を監視し、快適性やメンテナンス上の問題の原因を特定し、資産と設備の寿命と性能を延長します。

効率性コンサルティングの詳細

効率性コンサルティングの詳細

最新の洞察

効率性コンサルティングを効果的に進めるためのターゲットを絞ったリソースを発見しましょう。実践的なガイド、戦略、業界のベストプラクティスを含みます。即座に活用できる洞察で、より深い専門知識の構築を始めましょう。

野心から影響力へ:ビジネスのレジリエンスを解き放つ

野心から影響力へ:ビジネスのレジリエンスを解き放つ

Schneider ElectricのJames Potachが、企業の持続可能性における課題と機会を探ります。 

Antolin、内部排出量を60%削減へ

Antolin、内部排出量を60%削減へ

AntolinはSchneider Electricと共同開発した完全脱炭素化計画により、内部排出量を60%削減しました。

Gartnerレポート:持続可能性における戦略的野心の設定方法

Gartnerレポート:持続可能性における戦略的野心の設定方法

本レポートでは、Kristin MoyerとSarah Wattが、組織が持続可能性分野において戦略的に自らの立場を確立するための実践的な知見を共有します。

無駄な効率化プロジェクトのコストとその回避方法

無駄な効率化プロジェクトのコストとその回避方法

アイドル効率化プロジェクトの影響を調査し、不要なコストを回避するための戦略を検討します。

データ駆動の効率性で未来を推進する

資産を明確かつ自信を持って管理しましょう。当社の資本資産計画ソフトウェアは、HVAC、フリート、ITなど、施設ネットワーク全体にわたるリアルタイムのデータ駆動型インサイトを提供します。直感的なツールと専門家のサポートにより、資産の交換を戦略的に優先順位付けし、資産寿命を延長し、コストを削減し、事後対応型の修正から先を見据えた戦略へと移行できます。

非効率がもたらす真の代償

グローバル飲料メーカーがSchneider Electricのエネルギー・アズ・ア・サービスプログラムを導入し、コスト削減と排出量目標達成を実現した事例をご紹介します。

トップランク

当社はトップクラスのエネルギーサービス企業であり、エネルギー・アズ・ア・サービス(EaaS)プロバイダーです。

グローバルなフットプリント

当社は世界192か国でプロジェクトを遂行し、グローバルな事業展開を実現しています。

45億ドル

数千件の成功プロジェクトを通じて、45億ドルのコスト削減を実現しました。

3,300以上

当社のグローバル専門家チームは、お客様の脱炭素化への取り組みを支援する準備が整っています。