EcoStruxure™ ITソフトウェアのトライアル
回復性、効率性、持続可能性を推進する、セキュアでスケーラブルな物理的ITインフラストラクチャ管理。

インフラストラクチャのパフォーマンスを可視化したいITチームは、有効化されたハードウェアを当社のソフトウェアソリューションにシームレスに接続することで、パフォーマンス、回復力、効率を最適化するデータ主導型の洞察をリアルタイムで得ることができます。リスクフリーのトライアルで今すぐ始めましょう。

堅牢なセキュリティ対策を維持し、ダウンタイムを削減し、回復力を向上させ、運用効率とエネルギー使用量を高めるための洞察を提供します。

セキュアNMCシステム
Network Management Cardが最新のIEC認定サイバーセキュリティリリースに対応していることを確認するための基盤ツールです。予期せぬ停電が発生した場合でも、重要なITオペレーションを保護・維持します。

PowerChute Network Shutdown
ハイパーコンバージドおよび仮想インフラストラクチャのための、仮想マシンの優先順位付け、マイグレーション、グレースフルシャットダウン、無人再起動を備えたネットワークベースの電源保護。ソフトウェアガイド
EcoStruxure IT 無料トライアルお客様のニーズに合ったソフトウェアのトライアルをご案内します。
小規模企業 | 中規模企業 | グローバル企業 | |
| Action | |||
| 監視・管理ソリューション | |||
| セキュアなNMCシステム | |||
| SmartConnect | |||
| IT Expert | |||
| データセンターエキスパート | |||
| 事業継続性ソリューション | |||
| PowerChute Network Shutdown | |||
| PowerChute Serial Shutdown | |||
信頼性の高い電力と空調インフラが整っているという安心感もひとつだが、データセンターを監視し、全体として見ることができるということは、まったく新しいレベルのストレス解消をもたらします。

Jeff Gardener
重要設備マネージャー、RSA
Schneider Electricとon365と協力することで、当社のデータセンターはより効率的で効果的になり、より回復性に優れた運用ができるようになりました。

Mark Newall
ラフバラ大学、シニアITスペシャリスト
Schneider Electricは、店舗内のITサポートインフラを接続し、稼働時間とセキュリティを確保する真のパートナーとして、美観に優れコンパクトなエッジコンピューティングソリューションを提供してくれました。

Palani Kuma
Titan Company Ltd、統合リテールサービス部門バイスプレジデント
EcoStuxure ITが、今日の複雑なハイブリッドIT環境の課題を克服するお手伝いをどのようにできるか、詳細をご覧ください。または、エキスパートとの相談をご依頼ください。

どのようなDCIMソフトウェアの無料トライアルがありますか?
EcoStruxure ITは、お客様のIT運用を監視、管理、または事業継続性を提供するために、いくつかの無料トライアルを提供しています。IT Expert、Data Center Expert、SmartConnect、Secure NMC System、PowerChuteの無料トライアルをご利用ください。
DCIMソフトウェアとは?
DCIMは、Data center、Infrastructure、Managementの略称です。DCIM ソフトウェアは、データセンターの監視、測定、管理に使用され、IT機器と、電源や空調システムなどのサポートインフラストラクチャの両方をカバーします。これは、マネージャーがエネルギー効率を最大限に高め、ダウンタイムにつながる機器の問題を防ぐために役立ちます。
EcoStruxure ITとは?
EcoStruxure ITは、回復性、効率性、持続可能性を推進する、安全でスケーラブルなインフラ管理を提供します。エッジからクラウドまで、場所を問わず、規模を問わず、お客様のITインフラが最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。